Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung24. September 2020Smart InfrastructureZug
Energie sparen mit neuen kommunikativen Thermostaten von Siemens
Neues flaches Design mit
Touch-Funktion
Da die gesamte Raumautomation samt großem hintergrundbeleuchteten
Display und intuitiven Touch-Tasten in einem nur 25 mm dicken Gerät integriert
ist, fügt sich das neue Sortiment RDG200 in praktisch jedes Raumdesign ein.
Dank Tasten und Drehknopf mit Touch-Technologie wird die Ansammlung
von Staub und Schmutz verhindert, und die Oberfläche lässt sich schnell und
einfach reinigen. Die Geräte können mit verdünntem Alkohol desinfiziert werden,
um die Ausbreitung von Keimen und Viren zu unterbinden. Anzeige und Tasten
lassen sich über Parametereinstellungen an unterschiedliche Anwendungsbereiche
anpassen. Leicht verständliche Symbole (universelle Sprache) auf dem Display
sorgen für intuitive Bedienung.
Universallösung für die Raumautomation
Das Thermostatsortiment RDG200 bietet eine Vielzahl vorinstallierter
Anwendungen und flexible Steuerausgänge, die durch eingebaute Fühler und
flexible Wahl der Betriebsspannung die Anforderungen zahlreicher Branchen
erfüllen. Die neuen Thermostate können für unterschiedliche Anwendungen
eingesetzt werden – von Ventilatorkonvektoren über Wärmepumpen bis hin zu
Kühldecken und Deckenheizungen. Dank der großen Auswahl von Ausgängen (Ein/Aus,
PWM, DC 0…10 V, 3-Punkt) stellen die neuen Geräte eine Universallösung für die
Raumautomation dar.
Einfache Installation und
Inbetriebnahme
Installation und Inbetriebnahme lassen sich dank der einfachen
Montageplatte und mehrerer Inbetriebnahmeoptionen wie Systemtools, DIP-Schalter
und der Smartphone-App ‘PCT Go‘ in wenigen Minuten erledigen. Die App ‘PCT Go‘
unterstützt NFC-Technologie, Funktionen zum Kopieren und Einfügen der Daten von
mehreren Geräten, Übertragen der Import- und Exporteinstellungen über E- Mail-
und Messaging-Apps sowie Konfiguration der unbestromten Geräte, während sie sich
noch in der Verpackung befinden.
Weitere Informationen zu Siemens Smart Infrastructure finden Sie
unter
www.siemens.de/smart-infrastructure
www.siemens.de/smart-infrastructure
Weitere Informationen zum RDG200 Thermostat finden Sie unter https://new.siemens.com/global/de/produkte/gebaeude/hlk/raumthermostate/rdg200- thermostats.html
Zu dieser Meldung
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten: SI creates environments that care. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 72.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch die eigenständig geführten Unternehmen Siemens Energy, in dem das global aufgestellte Energiegeschäft von Siemens gebündelt ist, und Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem die Energiesysteme von heute und morgen und den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy (als Teil von Siemens Energy) gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.