Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens präsentiert neue Stellantriebe mit modernster Technologie für Kleinventile

Flexibler, schneller und platzsparender Einbau

Alle neuen Stellantriebe werden vorkonfiguriert geliefert und sind direkt zum Einbau bereit. Die neu eingeführte Schutzklasse IP54 ermöglicht alle Einbaurichtungen mitsamt «Kopf-über»-Montagen für noch mehr Vielseitigkeit bei der Installation. Die neuen Produkte wurden zudem um eine automatische Hub-Adaption bereichert, die den Vorteil bringt, dass die verschiedenen Ventil-Stellantriebs-Kombinationen perfekt aufeinander abgestimmt sind. Im Zusammenspiel mit druckunabhängigen Kombiventilen, den sogenannten PICV’s (pressure-independent control valves), wird ein erhöhter Komfort und ein weiteres Energiespar-Potential erreicht, da PICV’s eine Überversorgung von Verbrauchern sowie deren gegenseitige hydraulische Beeinflussung verhindern und somit für ein unter allen Lastzuständen abgeglichenes hydraulisches System sorgen.
Die Inbetriebnahme der SSA-Stellantriebe erfolgt aufgrund der neuen Statusanzeige in Form einer LED-Anzeige fehlerfrei und schnell. Die Anzeige ist so ausgelegt, dass sie die Stellung des Ventils wiedergibt, verschiedene Betriebszustände anzeigt und den Anwender bei verschiedenen Funktionen, wie zum Beispiel bei der Selbstkalibrierung, unterstützt.

Anwenderspezifisch mit neuen Features

Durch das Eingehen auf die Bedürfnisse des Anwenders wird eine Kosteneffizienz erreicht, da dieser Stellantriebe mit genau jenen Funktionen erwerben kann, die auf sein Projekt zugeschnitten sind und so keine Überfunktionalität in Kauf nehmen muss. Er kann unter anderem zwischen der Basisversion oder der Premiumversion des Stellantriebs mit Feedbacksignal und manueller Verstellung wählen. Das Feedbacksignal bietet die Möglichkeit der frühen Fehlererkennung sowie schnellen Behebung von Unstimmigkeiten und trägt zur Vermeidung von Anlagenstillstand bei. Die Technologie der Stellantriebe ist mit einer Geräuschentwicklung von unter 30 dB für leisen Betrieb optimiert, was sie zu einem der leisesten Stellantriebe in diesem Produktsegment macht. Dank jener Eigenschaft eignen sich die neuen SSA- Stellantriebe ideal für Anwendungen in Hotels, Krankenhäusern und in Bibliotheken. Dank der hundertprozentigen Rückwärtskompatibilität kann ein einfaches und problemloses Ersetzen alter Stellantriebe während des laufenden Betriebes erfolgen.
Weitere Informationen zu Siemens Smart Infrastructure finden Sie unter
www.siemens.com/smart-infrastructure/de
Weitere Informationen zum Acvatix Portfolio unter
www.siemens.com/bt/de/acvatix
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten: SI creates environments that care. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 72.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Mehr
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch die eigenständig geführten Unternehmen Siemens Energy, in dem das global aufgestellte Energiegeschäft von Siemens gebündelt ist, und Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem die Energiesysteme von heute und morgen und den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy (als Teil von Siemens Energy) gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Katharina Sipura

Smart Infrastructure

Theilerstrasse 1a
6300 Zug
Schweiz

+41 796507005