[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung15. Juli 2020Digital IndustriesNürnberg
Mit Siemens Industrial Edge Intelligenz in die Fertigung bringen
Siemens Industrial Edge schließt Lücke zwischen Local und Cloud Computing und ermöglicht hochfrequenten Datenaustausch in der Feldebene
Edge Apps für intelligente Datenanalyse und erhöhte Produktivität
Industrial Edge umfasst mit Edge Management ein Backend, Edge-Geräte und Edge Apps
Siemens bietet mit Siemens Industrial Edge eine Digitalisierungslösung an, die Automatisierung um maschinennahe Datenverarbeitung erweitert, indem sie die Intelligenz des Edgecomputings und eine damit hochentwickelte Analysetechnik auf sichere Weise in den Fertigungsbereich trägt. Siemens Industrial Edge bietet Anwendern die Möglichkeit, unterschiedliche intelligente Analyseanwendungen auszuführen. Dabei wird die Cloud-Konnektivität in Verbindung mit Edge Applikationen in einem integrierten Hardware- und Softwareökosystem für Automatisierungskomponenten genutzt.
Siemens Industrial Edge schließt Lücke zwischen Local und Cloud Computing und ermöglicht hochfrequenten Datenaustausch in der Feldebene
Edge Apps für intelligente Datenanalyse und erhöhte Produktivität
Industrial Edge umfasst mit Edge Management ein Backend, Edge-Geräte und Edge Apps
Siemens bietet mit Siemens Industrial Edge eine Digitalisierungslösung an, die Automatisierung um maschinennahe Datenverarbeitung erweitert, indem sie die Intelligenz des Edgecomputings und eine damit hochentwickelte Analysetechnik auf sichere Weise in den Fertigungsbereich trägt. Siemens Industrial Edge bietet Anwendern die Möglichkeit, unterschiedliche intelligente Analyseanwendungen auszuführen. Dabei wird die Cloud-Konnektivität in Verbindung mit Edge Applikationen in einem integrierten Hardware- und Softwareökosystem für Automatisierungskomponenten genutzt.
Mit Siemens Industrial Edge bietet Siemens somit Anwendern die Möglichkeit, je nach individuellen Anforderungen die Lücke zwischen der klassischen lokalen Datenverarbeitung und der cloudbasierten Datenverarbeitung zu schließen. Mit Edge Computing lassen sich große Datenmengen lokal in nahezu Echtzeit verarbeiten. Hierfür stellt Siemens Anwendern ein breites Spektrum an Applikationen zur Verfügung, darunter Datenverarbeitung, Datenvisualisierung per Webserver, Datenübertragung in die Cloud- oder IT-Infrastruktur sowie schnelle Innovationszyklen bei der App-Entwicklung. Zusätzlich verringern sich für Anwender die Speicher- und Übertragungskosten, da große Datenmengen vorverarbeitet werden und ausschließlich relevante Daten anschließend in eine Cloud- oder IT-Infrastruktur übertragen werden. Siemens Industrial Edge unterstützt Cloud-Übertragungsprotokolle für Mindsphere, dem offenen, cloudbasierten Betriebssystem von Siemens sowie Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Das macht die Datenübertragung sicher und effektiv.
Siemens Industrial Edge umfasst das Industrial Edge Management System, die Edge-Geräte sowie Edge Apps. Mit dem Industrial Edge Management System lassen sich sämtliche verbundene Edge-Geräte zentral verwalten und die Zustände überwachen. Zudem werden Edge Applikationen stets in der aktuellen Version effizient und sicher an Industrial Edge-Geräte verteilt. Die Installation der Applikationen auf den Edge-Geräten ist unabhängig vom Betriebszustand der Maschine rückwirkungsfrei möglich. Applikationen für Siemens Industrial Edge können sowohl von Siemens als auch von Drittanbietern zur Verfügung gestellt werden. Somit haben Anwender und Maschinenbauer die Möglichkeit, eigene Anwendungen zu entwickeln, die auf die individuellen Anforderungen ihrer Maschinen abgestimmt sind.
Mit der Aquisition des US-amerikanischen Startups Pixeom, erhält Siemens Komponenten für die Ablaufumgebung von Applikationen (Edge Runtime) sowie für das Geräte Management (Device Management) als Bestandteil des Siemens Industrial Edge Ecosystems. Die von Pixeom entwickelte Technologie auf Basis des IT-Standards „Docker“ bietet offene Schnittstellen z.B. für die Anbindung an den Mindsphere App-Store, für das Management von Drittanbieter-Hardware und für die Erstellung eigener Apps durch Siemens-Kunden. Die Edge-Applikationen werden über einen Marktplatz in der Mindsphere angeboten. Das Betriebssystem von Siemens Industrial Edge ist in ein ganzheitliches Sicherheitskonzept integriert. Es erlaubt einen stabilen Betrieb einer oder mehrerer Applikationen nebeneinander und stellt außerdem eine abgesicherte Softwareumgebung für die Ausführung der Applikationen auf den Edge-Geräten sicher.
Höchste Flexibilität
und Produktivität für Fertigungsanlagen über den gesamten Lebenszyklus
Industrial
Edge mit Simatic bietet Siemens Anwendern eine Plattform zur Umsetzung der
Anforderungen von Heute und der Zukunft. Automatisierungskomponenten wie beispielsweise
Simatic Controller werden dabei ergänzend durch Edge-Geräte unterstützt, um
größere Datenmengen aus Anlagen gewinnbringend zu verarbeiten und Erkenntnisse
für eine kontinuierliche Steigerung der Produktivität zu gewinnen. Damit
einhergehend halten neue Applikationen wie Condition Monitoring oder Predictive
Maintenance Einzug in die klassische Automatisierungstechnik. Darüber hinaus
eröffnet Edge Computing ebenso eine nie dagewesene Flexibilität – Denn Anlagen
können über funktionale, rückkopplungsfreie Updates immer auf dem neuesten
Stand gehalten werden – und das für in der Automatisierung übliche An-lagenlebenszyklen.
Bei der Applikationsentwicklung unterstützt Siemens Anwender mit Frameworks
sowie dem Zugriff auf integrierte Konnektivität zur Automatisierungswelt. Für
Simatic Edge wurden folgende Edge Applikationen vorgestellt:
Simatic Notifier
Simatic Assistant for Machines
Stabile Prozesse und
erhöhte Produktivität für Werkzeugmaschinen
Für
Werkzeugmaschinen bildet Industrial Edge mit Sinumerik eine maschinennahe
Plattform für Softwareapplikationen, die hochfrequente Daten aus der Werkzeug-maschine
erfasst, vorverarbeitet und analysiert. Zudem können komplexe Werkzeug-wege
berechnet werden sowie Nebenzeiten oder Arbeitsraumüberwachung optimiert
werden. Mit Sinumerik Edge unterstützt Siemens Werkzeugmaschinenanwender dabei,
die Werkstück- und Prozessqualität zu verbessern, die Maschinenverfügbarkeit zu
erhöhen sowie die Maschinenprozesse weiter zu optimieren. Für
Sinumerik Edge wurden folgende Edge Applikationen vorgestellt:
Für Werkstückqualität:
Analyze
MyWorkpiece /Capture
Analyze
MyWorkpiece /Toolpath
Analyze
MyWorkpiece /Monitor
Analyze
MyWorkpiece /Vision (KI-basiert)
Für
Performancesteigerung:
Optimize MyMachining /Magazine (KI-basiert)
Optimize MyMachining /Trochoidal
Für
Zustandsüberwachung und Prozessstabilität:
Protect
MyMachine /3D Twin
Analyze MyMachine /Condition
Mehr Intelligenz für Antriebssysteme
Aktuell
pilotiert Siemens auch die Anbindung eines Sinamics Antriebssystems an die
Siemens Industrial Edge-Plattform. Somit wird zukünftig auch in der
Antriebstechnik ein hochfrequenter Datenaustausch mit einem Edge-Gerät
durchführbar sein. Die Anbindung von Sinamics Frequenzumrichtern an ein
Edge-Gerät ermöglicht Anwendern von Maschinen und Applikationen komplexe
Analysen von Daten, die ohnehin im Antrieb gesammelten werden.
Machine-Learning-Algorithmen identifizieren Muster und erkennen Anomalien und
deren Ursachen und geben so rechtzeitig Hinweise auf eventuell anstehende
Wartung. Das minimiert Stillstandzeiten und reduziert den Verbrauch von
Ressourcen. So können beispielsweise im Bereich Intralogistik bei einem
Regalbediengerät Aussagen über die aktuelle Gurtspannung getroffen werden. Die
Gurte, die von Motor und Frequenzumrichter angetrieben werden, benötigen eine
spezifische Spannung, damit die Applikation reibungslos läuft. Zeigen sich in
der Visualisierung der Datenanalysen Unregelmäßigkeiten im Antriebssystem, kann
zeitnah beispielsweise eine Wartung des Gurtes angestoßen werden.
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 76.000 Mitarbeiter.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch die eigenständig geführten Unternehmen Siemens Energy, in dem das global aufgestellte Energiegeschäft von Siemens gebündelt ist, und Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem die Energiesysteme von heute und morgen und den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy (als Teil von Siemens Energy) gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.