[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung08. August 2016Power and GasErlangen
Siemens liefert neun Kompaktdampfturbinen nach Großbritannien
und in die USA
Siemens hat innerhalb weniger Wochen Aufträge für insgesamt
neun kompakte Dampfturbinen erhalten. Die Aufträge kamen aus Großbritannien und
den USA. Gefertigt werden die Turbinen am deutschen Standort Frankenthal. Drei
Turbinen vom Typ SST-040 orderte das niederländische Energieunternehmen Kara
Energy Systems B.V. für Biomassekraftwerke in Großbritannien. Sechs
Kompaktdampfturbinen vom Typ SST-110 bestellte die US-amerikanische Airclean
Energy aus Seattle, Washington.
Siemens hat innerhalb weniger Wochen Aufträge für insgesamt
neun kompakte Dampfturbinen erhalten. Die Aufträge kamen aus Großbritannien und
den USA. Gefertigt werden die Turbinen am deutschen Standort Frankenthal. Drei
Turbinen vom Typ SST-040 orderte das niederländische Energieunternehmen Kara
Energy Systems B.V. für Biomassekraftwerke in Großbritannien. Sechs
Kompaktdampfturbinen vom Typ SST-110 bestellte die US-amerikanische Airclean
Energy aus Seattle, Washington.
Das Energieunternehmen Kara Energy hat insgesamt drei
SST-040-Kompaktdampfturbinen für Biomassekraftwerke in Großbritannien bestellt.
"Die neuen Aufträge
unterstreichen die wachsende Nachfrage nach kleinen Einheiten für dezentrale
Energielösungen", betont Volker Neumann, Standortleiter bei Siemens in
Frankenthal. "Mit beiden Aufträgen leisten wir einen Beitrag zur
nachhaltigen Energieversorgung in Großbritannien und den USA."
Die drei Turbinen vom Typ SST-040 mit einer elektrischen
Leistung von 300 und 420 Kilowatt (kW) kommen in drei Biomasse-Kraftwerken in
Großbritannien zum Einsatz. Die Anlagen werden zwischen November 2016 und
Februar 2017 in Betrieb gehen. In den vergangenen zwölf Monaten hat Siemens von
Kara bereits drei identische Aufträge erhalten.
Erstmals liefert Siemens eine SST-040, die mehr als 300 kW
erreicht. Sie basiert auf der Technologie des bestehenden Dampfturbinenmodells
und wurde auf Grund der verstärkten Kundennachfrage nach Turbinen von mehr als
300 kW erweitert. Durch die technische Weiterentwicklung kann die SST-040 jetzt
bis zu 750 kW erreichen. Turbine, Getriebe, Generator und alle weiteren
Aggregate sind auf einem gemeinsamen Grundrahmen aufgebaut. Mit einem Gewicht
von rund 4.500 kg ist die nahezu wartungsfreie Maschine ein Leichtgewicht unter
den Dampfturbinen. Durch die kompakte Bauweise benötigt sie nur ein kleines
Fundament.
Insgesamt
sechs Kompaktdampfturbinen vom Typ SST-110 werden in Prozessdampfanlagen
im mittleren Westen der USA eingesetzt.
Das Unternehmen Airclean Energy
installiert die sechs Kompaktdampfturbinen vom Typ SST-110 in Komplettanlagen
in den USA. Eingesetzt werden die Turbinen mit einer Leistung von je 3 Megawatt
in Prozessdampfanlagen im mittleren Westen der USA. Sie ersetzen bestehende
Druckreduzierstationen und erhöhen die Effizienz im Dampfzyklus. Diese
Umrüstung wird von zahlreichen Versorgungsunternehmen in mehreren
amerikanischen Bundesstaaten gefördert.
Druckreduzierstationen werden
eingesetzt, um den Dampfdruck im Kessel auf den jeweiligen Bedarf zu
reduzieren. (Hintergrund:) Verschiedene Systeme in einer Industrieanlage
benötigen unterschiedliche Dampfdrücke. Senkt ein Ventil den Druck, gehen
erhebliche Energiemengen verloren. Airclean Energy senkt den Druck dagegen
durch die Turbinen von Siemens, die mit dem überschüssigen Dampf Generatoren
antreiben und Strom erzeugen. Der Vorteil der SST-110 besteht darin, den Druck
gleichzeitig auf zwei unterschiedliche Niveaus reduzieren zu können und so
mehrere Abnehmer mit einer einzigen Turbine zu versorgen. Viele
Industriebetriebe arbeiten mit zwei unterschiedlichen Druckniveaus und können
die Turbine daher optimal einsetzen.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2015, das am 30. September 2015 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 75,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden Euro. Ende September 2015 hatte das Unternehmen weltweit rund 348.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.