Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung16. Dezember 2019Digital IndustriesNürnberg
Siplus HCS4300 und HCS4200: Heizungslösung für hohe Leistung und wenig Platz
Mit dem neuen Power Output
Modul POM4320 Highend für 230/277- und 400/480-Volt-Stromnetze kann die Heizungssteuerung Siplus HCS4300
jetzt elektrische Heizelemente bis 60 Ampere ansteuern. Bei 60 Ampere können je
Modul drei Ausgänge, bei 30 Ampere sechs Ausgänge genutzt werden. Durch die
integrierte Strommessung pro Ausgang können parallel geschaltete Heizelemente
überwacht und damit Ausfälle diagnostiziert werden. Ansteuerbar sind jetzt auch
3-phasige Heizelemente im geschlossenen Dreieck, wie sie typischer Weise bei
höheren Leistungen eingesetzt werden u.a. bei Heizregistern.
Für kleine Heizapplikationen
bis 32 Heizelemente bietet das Heating Control System HCS4200 eine besonders
platzsparende Lösung mit dem kompakten Central Interface Modul CIM4210C bei
einer Breite von nur 104 mm. Damit ist diese HCS-Lösung besonders gut auch in
flachen Schaltschränken einsetzbar. In den zwei Steckplätzen der kompakten CIM
können alle POM der HCS4200 genutzt werden.
Über das
Engineering Framework TIA Portal lässt sich Siplus HCS besonders einfach in die
Automatisierung integrieren – mit minimalem Verdrahtungs-Aufwand und schneller
Inbetriebnahme. Eine HCS-Programm-Bibliothek und Anwenderbeispiele vereinfachen
das Engineering noch weiter. Intelligente Ansteuerroutinen sorgen für eine
gleichmäßige Lastverteilung und Belastung des Netzes. Mit den integrierten
Diagnosefunktionen lassen sich Störungen schnell erfassen und lokalisieren.
Heating Control Systeme von Siemens sind weltweit in
unterschiedlichen Branchen und Anwendungen im Einsatz: zum Beispiel beim
Trocknen von Lacken und Beschichtungen, beim Formen von Kunststoffen und
Leichtbau-Materialien sowie beim Kunststoffschweißen und beim Backen im
Infrarot-Ofen.
Zu dieser Meldung
Links
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 76.000 Mitarbeiter.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.