Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung10. Dezember 2019Smart InfrastructureZug
Siemens stellt die aktualisierte Desigo CC-Plattform für die Verwaltung aller Gebäudegrößen vor
Desigo CC Compact portfolio members
Die Desigo CC Compact-Version beeinhaltet drei Software-Editionen,
die sich auf einzelne Disziplinen und kleine bis mittlere Gebäude
konzentrieren, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Darüber hinaus kann
der Anwender nun je nach Einsatzgebiet zwischen
verschiedenen Softwareversionen wählen. Mit der Software Desigo CC Compact für
die Gebäudeautomation zum Beispiel, können Anwender ihre Projekte mit dem
Schwerpunkt HLK effizient abwickeln. Die zweite Softwareversion hingegen, Desigo
CC Compact für das Gefahrenmanagement, unterstützt Brand- und
Sicherheitsmaßnahmen, während Desigo CC Compact für Elektroanwendungen
Elektroinstallateuren einen effizienten Betrieb durch den automatischen Import
von Engineering Tool Software (ETS)-Projekten und die native KNX-Integration
ermöglicht.
Verbesserte Konnektivität und Benutzerfreundlichkeit
Desigo CC V4 ermöglicht die schnelle Integration von Subsystemen,
wie z.B. die neuen Konnektivitätserweiterungsmodule für KNX über IP und M-bus
TCP/IP, zusätzlich zu den bereits verfügbaren BACnet-, OPC-, Modbus- und SNMP-
Modulen. Über eine Reihe von Programmbibliotheken ist es möglich, gängige
Gebäudeautomationsgeräte mit speziellen Grafikvorlagen zu verbinden und
darzustellen. Dies bringt in verschiedenen Anwendungen, unter anderem bei der
Überwachung von Leuchten und Messgeräten, handfeste Vorteile und trägt zur
Vereinfachung des Engineerings bei. Darüber hinaus bietet Desigo CC einen neuen
webbasierten HTML5-Client, den Flex Client, der auf Geräten wie Laptops und
Tablets unter allen Betriebssystemen und Webbrowsern verfügbar ist. Die
Benutzer verfügen nun über eine Touch-Oberfläche, welche die
Einsatzmöglichkeiten erhöht. Neben diesen Innovationen ist das Desigo CC V4 mit
dem Modul Building Information Modeling (BIM) ausgestattet. Dies stellt eine
direkte Visualisierung eines Gebäudes mit Echtzeitwerten, 3D-Modellen und
360°-Ansichten zur Verfügung und ermöglicht die Kontrolle über jeden Schritt
einer Gebäudeautomation. Benutzer können jederzeit auf Daten von
Geolokalisierungs-Tags und Produktdatenblättern zugreifen.
Powermanager-Modul für ein effizientes Energiesystem
Um den Verbrauch, die Netzqualität und die Stabilität von
Energiesystemen zu steuern, wird die neueste Version der Desigo CC Gebäudemanagementplattform
mit dem Powermanager-Modul ausgestattet. Das neu hinzugefügte Modul hilft mit
seinen Dashboards in Kombination mit einer Alarmfunktion auf einfache Weise
Handlungsbedarf zu erkennen und zu antizipieren. Zusätzlich zum Powermanager-
Modul verfügt Desigo CC V4 über eine neue, intuitive Cloud-Applikation, mit welcher die Anwender Alarme und Ereignisse aus mehreren Gebäuden steuern und
darauf reagieren können.
Weitere Informationen zu Siemens Smart Infrastructure finden Sie
unter
www.siemens.com/smart-infrastructure/de
www.siemens.com/smart-infrastructure/de
For this press release
Social Media
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten: SI creates environments that care. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt weltweit etwa 72.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung. Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.