Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Jahrespressekonferenz 2012

Berlin, 08. November 2012

Jahrespressekonferenz 2012: Siemens im Geschäftsjahr 2012 mit Umsatzwachstum und starkem Ergebnis

Auf der Jahrespressekonferenz 2012 in Berlin (von links nach rechts): Joe Kaeser, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und Leitung Corporate Finance and Controlling und Peter Loescher, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG.
Auf der Jahrespressekonferenz 2012 im Gasturbinenwerk in Berlin, Werkshalle 8 (von links nach rechts): Joe Kaeser, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und Leitung Corporate Finance and Controlling,  Peter Loescher, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG und Stephan Heimbach, Leiter Corporate Communications der Siemens AG.
Auf der Jahrespressekonferenz 2012 im Gasturbinenwerk in Berlin, Werkshalle 8 (von links nach rechts): Joe Kaeser, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und Leitung Corporate Finance and Controlling,  Peter Loescher, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG und Stephan Heimbach, Leiter Corporate Communications der Siemens AG.
Auf der Jahrespressekonferenz 2012 in Berlin (von links nach rechts): Joe Kaeser, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und Leitung Corporate Finance and Controlling und Peter Loescher, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG.
Auf der Jahrespressekonferenz 2012 in Berlin (von links nach rechts): Joe Kaeser, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und Leitung Corporate Finance and Controlling und Peter Loescher, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG.
Auf der Jahrespressekonferenz 2012 in Berlin: Peter Loescher, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG.
Auf der Jahrespressekonferenz 2012 in Berlin: Peter Loescher, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG.
Auf der Jahrespressekonferenz 2012 in Berlin: Peter Loescher, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG.
Auf der Jahrespressekonferenz 2012 in Berlin: Joe Kaeser, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und Leitung Corporate Finance and Controlling.

Turbinenhalle Berlin

Turbinenhalle Berlin

Endmontage von AEG Turbogeneratoren in der Alten Halle, in der die AEG 1904 die Fertigung von Dampfturbinen aufgenommen hat. Dampfturbine und Generator leisten bis 3 MW. Aufnahme von 1908.

Turbinenhalle Berlin

Endmontage einer AEG Kondensationsdampfturbine in der Neuen Turbinenhalle. Leistung: 25 MW, Japanischer Kunde: Denryoku, Aufnahme von 1937.

Siemens-Gasturbinenwerk Berlin

Ein Mitarbeiter neben einem Gehaeuse fuer eine Gasturbine im Siemens Gasturbinenwerk.

Siemens-Gasturbinenwerk Berlin

Ein Mitarbeiter neben einem Gehaeuse fuer eine Gasturbine im Siemens Gasturbinenwerk.

Siemens-Gasturbinenwerk Berlin

Ein Mitarbeiter mit Radscheiben fuer eine Gasturbine im Siemens Gasturbinenwerk.

Siemens-Gasturbinenwerk Berlin

Ein Mitarbeiter mit einer Radscheibe fuer eine Gasturbine im Siemens Gasturbinenwerk.

Siemens-Gasturbinenwerk Berlin

Ein Mitarbeiter mit einer Radscheibe fuer eine Gasturbine im Siemens Gasturbinenwerk.

Siemens-Gasturbinenwerk Berlin

Ein Mitarbeiter neben einem Turbinenlaeufer fuer eine Gasturbine im Siemens Gasturbinenwerk.

Weitere Informationen

Peter Löscher

Vorsitzender des Vorstands

Joe Kaeser

Finanzvorstand

Kontakt

Siemens Media Relations

Siemens AG

+49 (89) 636-36366