Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens auf der automatica 2018

München, 19. Juni bis 22. Juni 2018
Pressemitteilung20. Juni 2018

Mit Digital-Enterprise-Lösungen von Siemens schon heute Industrie 4.0 umsetzen

Pressemitteilung22. Mai 2018

Siemens zeigt anwenderorientierte Lösungen für die digitale Zukunft der Produktion

Pressemitteilung23. Apr 2018

Technologie-CPUs mit erweiterten Handlings-Funktionen für Motion Control-Aufgaben

Pressemitteilung22. März 2018

Optimale Maschinenabsicherung mit Extended Safety Integrated-Funktionen

Pressemitteilung20. November 2017

Multifunktionale Controller-Plattform für die Automatisierung

Pressemitteilung10. November 2017

Engineering-Framework TIA Portal V15: Fokus auf Applikationen, Digitalisierung und Effizienz

Pressemitteilung13. September 2017

In CNC integrierte Roboter-Kinematik optimiert die Steuerung robotergestützter Bearbeitungsaufgaben

Pressemitteilung14. März 2017

Neues Servo-Antriebssystem vereinfacht Projektierung im Maschinenbau

Siemens-Pressekonferenz auf der automatica 2018

Katharina Lamsa, Pressesprecherin der Siemens AG
Ralf-Michael Franke, CEO der Business Unit Factory Automation, anlässlich der Siemens-Pressekonferenz zur automatica. "Das Digital-Enterprise-Portfolio von Siemens bietet durchgängige Soft- und Hardwarelösungen, mit denen die gesamte Wertschöpfungskette integriert und digitalisiert werden kann."
Armin Grünewald, Vice President Business Development Manufacturing Engineering Software: "Der Einsatz neuer Technologien im Bereich Robotics und die damit verbundene Automatisierung ist auch für die traditionellen Branchen, wie den Maschinenbau, unabdingbar, um die Digitalisierung voranzutreiben. Nur so kann der Wettbewerbsvorteil im globalen Markt auf Dauer gesichert werden."
Dr. Wolfgang Heuring, CEO of the Motion Control Business Unit: "Robotics is one of the most dynamic growth areas in the manufacturing industry. The integration of robotics into production machines significantly increases the degree of automation."
Internationale Siemens-Pressekonferenz auf der automatica 2018: Mit Digital-Enterprise-Lösungen von Siemens schon heute Industrie 4.0 umsetzen

V.l.n.r.: Dr. Wolfgang Heuring, CEO der Business Unit Motion Control; Armin Grünewald, Vice President Business Development Manufacturing Engineering Software; Ralf-Michael Franke, CEO der Business Unit Factory Automation und Katharina Lamsa, Pressesprecherin der Siemens AG.

Pressebilder

Siemens zeigt anwenderorientierte Lösungen für die digitale Zukunft der Produktion

Auf der automatica 2018 zeigt Siemens ganzheitliche und anwenderorientierte Digital Enterprise-Lösungen, mit denen Endanwender und Maschinenbau gleichermaßen ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. Unter dem Motto "Digital Enterprise – Implement now!" steht im Fokus, wie Industriebetriebe jeder Größe vom digitalen Wandel profitieren.

Technologie-CPUs mit erweiterten Handlings-Funktionen für Motion Control-Aufgaben

Das Portfolio der Advanced Controller Simatic S7-1500 für anspruchsvolle Automatisierungsanwendungen erweitert Siemens um zwei neue Technologie-CPUs, die Standard-, Safety- und Motion Control-Funktionalitäten in einem Gerät kombinieren.

Optimale Maschinenabsicherung mit Extended Safety Integrated-Funktionen

Siemens erweitert das Servoantriebssystem Sinamcis S210 um die Extended Safety Integrated-Funktionen. Zu den vorhandenen Basic-Funktionen wie Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1) und Safe Brake Control (SBC) kommen mit der Firmware Version V5.1 SP1 die Extended Funktionen hinzu: Safe Stop 2 (SS2), Safe Operating Stop (SOS), Safely-Limited Speed (SLS), Safe Speed Monitor (SSM), Safe Direction (SDI) und Safe Brake Test (SBT).

Multifunktionale Controller-Plattform für die Automatisierung

Das Portfolio der Advanced Controller Simatic S7-1500 für anspruchsvollere Anwendungen erweitert Siemens um eine neuartige Multifunktionale Plattform. Mit der Multifunktionalen Plattform CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP lassen sich Hochsprachenfunktionen integrieren sowie eigenständige Applikationen einfach erstellen und wiederverwenden. Die Multifunktionale Plattform kombiniert eine typische Steuerung mit bisher auf einem PC ausgelagerten Aufgaben.

Multifunktionale Controller-Plattform für die Automatisierung

Die neue Technologie-CPU 1516T-3 PN/DP und fehlersichere Technologie-CPU 1516TF-3 PN/DP von Siemens kombinieren Standard-, Safety- und Motion Control-Funktionalitäten, wie Getriebe- und Kurvenscheibengleichlauf, in einem Gerät. Im Zusammenspiel mit den Servoantriebssystemen Sinamics V90 PN und S210 lassen sich Midrange Motion Control-Aufgaben einfach realisieren. Zudem werden die Motion Control-Funktionalitäten aller Simatic S7-1500 Technologie-CPUs um die Ansteuerung von 2D- bis 4D-Kinematiken erweitert.

Engineering-Framework TIA Portal V15: Fokus auf Applikationen, Digitalisierung und Effizienz

Mit der neuen Version TIA Portal V15 (Totally Integrated Automation) erweitert Siemens sein Engineering-Framework um neue praxisnahe Digitalisierungsfunktionen zur Verkürzung der Engineeringzeiten. Der Schwerpunkt der Neuerungen liegt auf erweiterten Applikationsmöglichkeiten, Ausbau des Digitalisierungsportfolios sowie Standardisierung und höherer Engineering-Effizienz.

In CNC integrierte Roboter-Kinematik optimiert die Steuerung robotergestützter Bearbeitungsaufgaben

Siemens geht eine Kooperation mit italienischem Roboterhersteller COMAU ein und stellt das gemeinsam entwickelte Produkt Sinumerik Run MyRobot /DirectControl auf der EMO 2017 in Hannover vor. Damit ist es möglich, die Roboter-Kinematik vollständig in eine CNC zu integrieren. Die Sinumerik steuert also auf Basis komplexer Algorithmen die Mechanik von Gelenkarm-Robotern direkt, ohne separate Robotersteuerung. Durch die /DirectControl-Lösung übernimmt die CNC neben der Antriebsregelung des Roboterarms auch robotertypische Sicherheitsfunktionen. Die Programmierung des Roboters erfolgt rein über die Sinumerik.

Automatisierte Zellen einfach einrichten

Siemens ermöglicht nun auch mit den Sinumerik 828-Steuerungen die einfache Anbindung von Robotern an Werkzeugmaschinen für den Aufbau automatisierter Zellen. Über die Schnittstelle Sinumerik Integrate Run MyRobot/EasyConnect lassen sich Roboter unterschiedlicher Typen und Hersteller über die CNCSteuerungen Sinumerik 828D und 828D Basic für Handling-Aufgaben an Maschinen anbinden.

Weitere Informationen

Ralf-Michael Franke

CEO Business Unit Factory Automation, Division Digital Factory, Siemens AG

Wolfgang Heuring

CEO Business Unit Motion Control, Division Digital Factory, Siemens AG
Armin Gruenewald, Vice President Manufacturing Business Group, Manufacturing Engineering Software

Armin Gruenewald

Vice President Manufacturing Business Group, Manufacturing Engineering Software

Kontakt

Gerhard Stauß

Digital Industries

+49 (911) 895-7945

Link zu dieser Seite
www.siemens.com/presse/automatica2018