Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser
Das Bild zeigt eine digitalisierte Brauerei.
In diesem Jahr feiern wir das 500. Jubiläum des ältesten Lebensmittelgesetzes der Welt. 1516 gaben die bayerischen Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. in Ingolstadt offiziell bekannt, dass zur Herstellung des Bieres nur Gerste, Hopfen und Wasser verwendet werden dürfen. Das Reinheitsgebot war damit geboren und ist mittlerweile in aller Welt bekannt. Deutsches Bier ist mit rund 1,5 Milliarden Litern pro Jahr ein Exportschlager. Damit die Bierproduktion immer im Fluss bleibt und nicht ins Stocken gerät, setzen Brauer oft auf Technik von Siemens. Die ersten Automatisierungslösungen auf Basis von elektronischen Steuerungen gibt es seit den 1970er Jahren. Das Prozessleitsystem "Braumat" sorgt seitdem in vielen Brauereien für eine sichere und qualitativ stabile Produktion. Heute sind die Marktanteile in der Bierbranche hart umkämpft. Effizienz und Flexibilität sind gefragt, wenn man erfolgreich sein will. Bleibt nur noch die Frage: Wie wird die Brauerei der Zukunft aussehen? Vom 22.-24. Juli ist Siemens als Partner der Brauindustrie beim Festival "500 Jahre Reinheitsgebot 2016" in München mit eigenem Stand vertreten.

Pressebilder

Festival "500 Jahre Reinheitsgebot 2016": Siemens schenkt eigenes Bier aus

Siegeretikett nach einer Siemens-Mitarbeiteraktion

Vom Bierbottich zu High-Tech-Brauerei

Einst war das Brauen von Gerstensaft reine Handarbeit. Heute sucht man Holzbottiche und offenes Feuer vergebens. Moderne Brauer setzen weltweit auf High-Tech-Anlagen und können so eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren.

Infografiken

Die Bierherstellung 2016

In der High-Tech-Brauerei ist alles digital über Produktionsleitsysteme und Schnittstellen verbunden. Bausteine erfassen automatisch die Qualitätsdaten und legen die Arbeitsabläufe fest. Siemens unterstützt das Handwerk des Bierbrauens weltweit mit seiner Automatisierungs- und Steuerungstechnik und sorgt für Effizienz, Qualitätssicherung und Flexibilität.

Historische Bilder

"Braumat": Brauerei und Automatisierung

Seit 1973 gibt es von Siemens Automatisierung auf Basis von Steuerungen. 1983 wurde das erste SPS-basierte (SPS steht für speicherprogrammierbare Steuerung), rezeptgesteuerte Automatisierungssystem für Brauereien erfolgreich unter dem Namen "Braumat" am Markt eingeführt.

Elektrizität in Brauereien 

Für die Doppelsudwerke der Thomas-Brauerei in München statteten die Siemens-Schuckert-Werke 1910 den Betriebsraum der Brauerei mit der entsprechenden Glühlampenbeleuchtung sowie elektrischen Antrieben aus.

Weitere Informationen

Kontakt

Ines Giovannini

Digital Industries

+49 (911) 895-7946

Link zu dieser Seite
www.siemens.com/presse/reinheitsgebot