Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung23. Januar 2013Siemens AGMünchen
Ergebnisveröffentlichung Q1 GJ 2013: Solider Start in das Geschäftsjahr 2013
Peter Löscher, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG
Wesentliche Entwicklungen:*
- Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 2% auf 18,128 Mrd. €, unterstützt durch ein Wachstum von 4% in den Schwellenländern. Auf organischer Basis, also bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte, sank der Umsatz um 1%.
- Der Auftragseingang blieb mit 19,141 Mrd. € um 3% unter dem Vorjahreswert. Auf organischer Basis entsprach dies einem Rückgang von 5%. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill) lag bei 1,06 und der Auftragsbestand von Siemens betrug zum Ende des ersten Quartals 97 Mrd. €.
- Das Ergebnis Summe Sektoren nahm aufgrund gestiegener Ergebnisse bei Energy und Healthcare um 4% auf 1,698 Mrd. € zu. Der Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten ging mit 1,295 Mrd. € im Vorjahresvergleich geringfügig zurück, das entsprechende unverwässerte Ergebnis je Aktie legte auf 1,52 € zu.
- Der Gewinn nach Steuern sank auf 1,214 Mrd. €, das entsprechende unverwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 1,42 €.
* Das Solargeschäft von Siemens wurde im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2012 als nicht fortgeführte Aktivitäten klassifiziert. Seit dem Beginn des Geschäftsjahrs 2013 wendet Siemens den Rechnungslegungsstandard IAS 19R (Leistungen an Arbeitnehmer) an. Die Ergebnisse des Vorjahreszeitraums werden auf vergleichbarer Basis dargestellt.
Den kompletten Earnings Release lesen Sie im angehängten PDF: Earnings Release
Zu dieser Meldung
Kontakt
Alexander Becker
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
Deutschland
80333 München
Deutschland
+49 (89) 636-36558