Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung16. Januar 2015Siemens AGErlangen
KSP gewinnt Architekturwettbewerb für Siemens Campus Erlangen
"Wer baut, der bleibt – Das klare Bekenntnis von Siemens zu Erlangen stärkt den Wirtschaftsstandort Nordbayern und gibt auch unserer Digitalisierungsstrategie im Freistaat spürbaren Rückenwind. Dieser Siemens Campus ist schon jetzt ein wichtiges Zeichen, das weit über Bayern und Deutschland hinaus wahrgenommen wird. Die digitale Zukunft hat ihre Heimat in Bayern", sagte der Bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer in Erlangen.
Große Erwartungen auch beim Erlanger Stadtoberhaupt: "Der Siemens Campus wird Erlangen in den kommenden Jahren weit über den Stadtsüden hinaus prägen. Bei den nun anstehenden konkreten Planungen gilt es, die Menschen in unserer Stadt mitzunehmen. Gemeinsam können wir die Chancen nutzen, die das Projekt und der Siegerentwurf für eine positive Stadtentwicklung und die Lebensqualität in Erlangen bieten", sagte Dr. Florian Janik, Jurymitglied und Oberbürgermeister von Erlangen.
Zu dem Städtebaulichen Architekturwettbewerb hatten Siemens und die Stadt Erlangen zwölf Architekturbüros aus Deutschland eingeladen. Die Jury entschied sich mit deutlicher Mehrheit für den Entwurf von KSP. Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren die hohen städtebaulichen und gebäudeplanerischen Qualitäten, die schlüssig und überzeugend sowohl ökologische als auch ökonomische Aspekte berücksichtigen. Prof. Franz Pesch, der von der 22-köpfigen Jury gewählte Vorsitzende, erklärte: "Mit entscheidend war dabei auch, dass der offene Charakter des Campus bereits in den ersten beiden Bauabschnitten deutlich sicht- und erlebbar wird."
Der Siegerentwurf von KSP kombiniert den Erhalt des denkmalgeschützten Ensembles aus Hochhaus und Plasma-Physikgebäude mit einer Ost-West-Achse, die in der späteren Entwurfsausarbeitung auch breiter gestaltet werden kann, um mit einer Fußgängerbrücke über die Günther-Scharowsky-Straße die beiden Campus-Teile miteinander zu verbinden. Von diesem grünen Boulevard aus führen weitere Grünzüge in den Süden des Campus. Dort bilden zwei kleinere Quartiersplätze weitere Schwerpunkte. Gemeinsam mit einer weiteren, etwas schmaleren Ost-West-Grünverbindung ergibt sich so ein grüner Ring, der den gesamten Campus erschließt.
Neben dem Städteplanerischen Entwurf hatte der Wettbewerb für die ersten zwei Bauabschnitte bereits konkrete Gebäudeentwürfe eingefordert. Das Konzept von KSP setzt dabei auf flexibel nutzbare Bürolandschaften und schafft großzügige Arbeitswelten, in denen sich alle Mitarbeiter in einem attraktiven Umfeld noch besser entfalten können. Dieses kreative Miteinander soll die Innovationen beschleunigen, die von Erlangen aus in alle Welt gehen.
Der Campus Erlangen wird als Innovationszentrum für viele Geschäftsaktivitäten des Konzerns dienen und dabei den neuesten Stand der Technik verkörpern. Die Neubauten auf dem Campus sollen daher die höchsten internationalen Standards an Nachhaltigkeit erfüllen. So entsteht ein ökologisch und ökonomisch beeindruckendes Gesamtsystem, in dem der Exzellenzanspruch von Siemens spürbar wird.
Der Siemens Campus Erlangen mit einer Grundstücksfläche von rund 54 Hektar wird in insgesamt sieben Bauabschnitten realisiert. Der Baubeginn ist zunächst auf dem Gelände westlich der Günther-Scharowsky-Straße vorgesehen. Dort wird noch dieses Jahr mit einem Teil der Abbrucharbeiten am Gelände begonnen, um ab Herbst 2016 die Bauarbeiten mit dem ersten Spatenstich zu starten.
Für Siemens wird es mit insgesamt 370.000 Quadratmetern geplante Gebäudefläche das umfangreichste Bauvorhaben weltweit. Es wird von dem Immobilienbereich des Konzerns, Siemens Real Estate, gesteuert. Die Fertigstellung der ersten Neubauten ist für 2018 vorgesehen. Bis 2030 soll das komplette Projekt in verschiedenen Bauabschnitten realisiert werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 500 Millionen Euro.
Die Modelle und Pläne der zwölf Architekturbüros, die am Wettbewerb teilgenommen haben, können ab 16. Februar 2015 im Foyer des Siemens Forum an der Werner-von-Siemens-Str. 50 in Erlangen besichtigt werden.
Fotos der Pressekonferenz, Hintergrundinformationen zu den Architekturbüros sowie Bilder aller Entwürfe finden Sie unter www.siemens.com/presse/siemens-campus.
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2014, das am 30. September 2014 endete, erzielte Siemens einen Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten von 71,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,5 Milliarden Euro. Ende September 2014 hatte das Unternehmen weltweit rund 357.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com.
Kontakt
Karlheinz Groebmair
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
80333 München
+49 (89) 636-35181
Guido Jagusch
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
80333 München
+49 (89) 722-750091