Im Geschäftsjahr 2012, das am 30. September 2012 endete, sank der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent von 85,2 Milliarden Euro auf 76,9 Milliarden Euro, der Umsatz legte dank des nach wie vor guten Auftragsbestands und positiver Währungsumrechnungseffekte in allen Sektoren zu und stieg konzernweit im Jahresvergleich um sieben Prozent von 73,3 Milliarden Euro auf 78,3 Milliarden Euro. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill) betrug 0,98. Der Auftragsbestand erreichte 98 Milliarden Euro.
Im Sektor Energy sank der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 26,9 Milliarden Euro. Ursache hierfür war unter anderem ein geringeres Volumen aus Großaufträgen als im Vorjahr. Der Umsatz des Sektors stieg hingegen um zwölf Prozent auf 27,5 Milliarden Euro. Positiv entwickelte sich der Sektor Healthcare. Hier lagen Auftragseingang und Umsatz über den Vorjahreswerten. Während sich der Auftragseingang um fünf Prozent von 13,1 Milliarden Euro im Vorjahr auf 13,8 Milliarden Euro erhöhte, kletterte der Umsatz um neun Prozent von 12,5 Milliarden Euro auf 13,6 Milliarden Euro.
Der Sektor Industry wies einen Auftragseingang in Höhe von 20,0 Milliarden Euro aus nach 20,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Umsatz erhöhte sich um fünf Prozent auf 20,5 Milliarden Euro. Im Sektor Infrastructure & Cities sank der Auftragseingang um 20 Prozent auf 17,2 Milliarden Euro. Dies war vor allem zurückzuführen auf im Vorjahr gebuchte Großaufträge im Bahngeschäft wie etwa für den ICx – den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte. Alle anderen Divisionen des Sektors verzeichneten ein größeres Auftragsvolumen als im Vorjahr.
Ergebnisentwicklung
Trotz positiver Umsatzentwicklung in allen Sektoren ging das Ergebnis Summe Sektoren von 9,4 Milliarden Euro im Vorjahr auf 7,5 Milliarden Euro zurück. Der Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten sank im Jahresvergleich von 7,4 auf 5,2 Milliarden Euro, der Gewinn nach Steuern um 27 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro.
Während das Ergebnis im Sektor Healthcare um mehr als ein Drittel auf 1,8 Milliarden Euro stieg, verzeichneten die übrigen drei Sektoren rückläufige Ergebnisse. So ging das Ergebnis des Sektors Energy von 4,2 Milliarden Euro im Vorjahr auf 2,2 Milliarden Euro zurück. Hier wirkten sich unter anderem Belastungen im Zusammenhang mit den Übertragungsplattformen für Windenergie, die das Unternehmen in der Nordsee installiert, negativ aus. Entsprechend den Rechnungslegungsgrundsätzen für das Projektgeschäft erfasste der Sektor überdies eine Ergebnisbelastung von 327 Millionen Euro resultierend aus einer Anpassung der Kreditrisikobewertung des Iran im vierten Quartal. Der Sektor Industry kam im Geschäftsjahr 2012 auf ein Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro nach 2,7 Milliarden Euro im Vorjahr. Bei Infrastructure & Cities lag das Ergebnis mit 1,1 Milliarden Euro nur knapp unter dem Vorjahreswert.
Unternehmensprogramm
Obwohl Siemens im Geschäftsjahr 2012 eines der besten Ergebnisse der Unternehmensgeschichte erzielt hat, blieb das Unternehmen hinter den eigenen hohen Ansprüchen zurück, die es im Zielsystem One Siemens für sich definiert hat. Siemens will daher mit dem über zwei Jahre laufenden Programm "Siemens 2014" gezielt seine Kosten um sechs Milliarden Euro senken, die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, schneller und unbürokratischer werden. Ziel ist, die Ergebnismarge der Sektoren von 9,5 Prozent im Geschäftsjahr 2012 auf mindestens zwölf Prozent im Jahr 2014 zu erhöhen.
Dividende
Die zum Halbjahr kommunizierten Ziele für das Geschäftsjahr 2012 wurden erreicht. Darauf basierend schlagen Aufsichtsrat und Vorstand den Aktionären wie im Vorjahr eine Dividende von 3,00 Euro je Aktie zur Abstimmung auf der Hauptversammlung im Januar 2013 vor. Zusätzlich haben die Siemens-Aktionäre auch vom Aktienrückkauf des Unternehmens in Höhe von rund 2,9 Milliarden Euro der vergangenen Monate profitiert, der gestern abgeschlossen wurde. Für die Zukunft strebt Siemens eine Ausschüttungsquote aus Dividende und etwaigen Aktienrückkäufen von 40 bis 60 Prozent an.
Ausblick
Im Geschäftsjahr 2013 wird Siemens beginnen, das unternehmensweite Programm "Siemens 2014" umzusetzen. Dieses Programm wird One Siemens, das Zielsystem zur nachhaltigen Wertsteigerung, unterstützen. Ziel des Programms ist es, die Ergebnismarge der Summe Sektoren bis zum Geschäftsjahr 2014 auf mindestens zwölf Prozent zu steigern.
Im ersten Jahr des Programms erwartet das Unternehmen – auf organischer Basis – ein moderates Wachstum des Auftragseingangs und einen Umsatz, der sich dem im Geschäftsjahr 2012 erreichten Niveau annähern wird. Siemens erwartet, unter Berücksichtigung der rückwirkenden Anwendung des überarbeiteten IAS 19, einen Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten in einer Bandbreite von 4,5 bis 5,0 Milliarden Euro. Hierin sind Belastungen von insgesamt rund 1,0 Milliarden Euro für programmbezogene Produktivitätsmaßnahmen in den Sektoren enthalten. Das Unternehmen erwartet, dass die hiermit verbundenen Produktivitätsgewinne in den Ergebnissen des Geschäftsjahrs 2014 realisiert werden.
Diese Prognose beruht auf einer Reihe von Annahmen, vor allem, dass sich der Umsatz – insbesondere in den Geschäften, die stark auf kurzfristige Änderungen im wirtschaftlichen Umfeld reagieren – erwartungsgemäß entwickeln wird. Ferner sind von dieser Prognose Auswirkungen aus rechtlichen und regulatorischen Themen sowie wesentlichen Portfoliomaßnahmen ausgenommen.