[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Siemens baut vollautomatischen People Mover am Flughafen Bangkok
Siemens liefert People Mover vom Typ Airval
Verbindung der Terminals am Flughafen Suvarnabhumi
Inbetriebnahme im Jahr 2020
Interlink Communication Public Company Limited hat Siemens mit der Lieferung eines vollautomatischen People Mover vom Typ Airval für den Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok, Thailand, beauftragt. Der Airval soll den derzeitigen Flughafen-Terminal mit dem neuen Satelliten-Terminal verbinden. Die Strecke ist rund einen Kilometer lang, hat vier Spuren und zwei Stationen. Siemens liefert insgesamt sechs zweiteilige Fahrzeuge sowie die funkbasierte Zugsteuerung (Communication Based Train Control, CBTC) für den vollautomatischen Betrieb. Die Fahrzeuge werden im Siemens-Werk in Wien, Österreich, produziert. Die Inbetriebnahme ist für 2020 geplant.
Siemens liefert People Mover vom Typ Airval
Verbindung der Terminals am Flughafen Suvarnabhumi
Inbetriebnahme im Jahr 2020
Interlink Communication Public Company Limited hat Siemens mit der Lieferung eines vollautomatischen People Mover vom Typ Airval für den Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok, Thailand, beauftragt. Der Airval soll den derzeitigen Flughafen-Terminal mit dem neuen Satelliten-Terminal verbinden. Die Strecke ist rund einen Kilometer lang, hat vier Spuren und zwei Stationen. Siemens liefert insgesamt sechs zweiteilige Fahrzeuge sowie die funkbasierte Zugsteuerung (Communication Based Train Control, CBTC) für den vollautomatischen Betrieb. Die Fahrzeuge werden im Siemens-Werk in Wien, Österreich, produziert. Die Inbetriebnahme ist für 2020 geplant.
Das Bild zeigt den People Mover am Flughafen Bangkok.
Das Airval-System ist schienengeführt und zeichnet sich durch kurze Zugfolgezeiten, schnelle Beschleunigungs- und kurze Abbremsphasen aus. Mit der Gummibereifung kann das System besonders gut Steigungen überwinden, in engen Kurvenradien ist der Airval deutlich leiser als andere Schienensysteme. Innovative Energiespeicher- und Energierückgewinnungssysteme ermöglichen eine hohe Effizienz.
Die Airval-Züge für Bangkok können zu Hauptverkehrszeiten bis zu 3.590 Passagiere pro Stunde und Fahrtrichtung befördern. Die Züge werden 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in Betrieb sein, um die schwankende Nachfrage am Flughafen zu bewältigen. Große Türen und Flure beschleunigen das Ein- und Aussteigen und bieten Platz für Gepäck.
"Siemens hat in den letzten Jahrzehnten eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Bangkoks Nahverkehr gespielt – von Metrosystemen bis hin zum Skytrain und Airport Rail Link. Mit unserem Airval-System werden wir diese Erfolgsgeschichte nahtlos fortschreiben", sagt Sabrina Soussan, CEO der Division Mobility von Siemens.
Val-Systeme von Siemens sind bereits an den Flughäfen Charles de Gaulle und Orly in Paris sowie am O'Hare Airport Chicago im Einsatz. Die vollautomatischen Val-Systeme sind auch als Metro-Linien in Betrieb, zum Beispiel in den französischen Städten Lille, Rennes und Toulouse, in der südkoreanischen Stadt Uijeongbu sowie im italienischen Turin. Die Verfügbarkeit der in Betrieb stehenden Val-Linien liegt bei mehr als 99,8 Prozent.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.