Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens-Transformatoren mit iF Design Award ausgezeichnet

Siemens Transformatoren mit iF Design Award prämiert

Fester Bestandteil des neuen Designs ist ein weißes Band, das künftig alle Siemens Transformatoren zieren wird. Neben dem optischen Aspekt, hat das Band auch eine Funktionalität: Es ist je nach Produkttyp mit entsprechenden Piktogrammen versehen, die Aufschluss über die technischen Eigenschaften des jeweiligen Transformators geben. Sie zeigen zum Beispiel, ob der Transformator mit einem innovativen Pflanzenöl auf Esterbasis befüllt ist, oder ob spezielle Maßnahmen zur Geräuschreduzierung ergriffen wurden. Innovationen aus den Bereichen Technik, Material und Maschinenbau, die sich im Innenleben des Trafos befinden, werden so nach außen gespiegelt und sind für jedermann sichtbar. Einerseits schafft Siemens so eine größere Transparenz für Kunden und die Öffentlichkeit; andererseits sollen auch Arbeitsschritte während der Installation und Wartung von den integrierten Symbolen profitieren.
"Unser neues Design ist nicht nur ein Hingucker, sondern ein Versprechen an unsere Kunden: Egal, welcher Trafo-Typ – alle erfüllen den gleichen hohen Anspruch an Qualität und Leistung", erklärt Beatrix Natter, CEO der Siemens-Geschäftseinheit Transformatoren. "Der Transformator ist die entscheidende Komponente über alle Spannungsebenen der Stromübertragung und -verteilung hinweg. Durch die fortschreitende Digitalisierung gewinnen Transformatoren weiter an Bedeutung, denn als Schnittstelle zwischen Erzeuger und Verbraucher können sie Daten von beiden Seiten sammeln, verarbeiten und nutzen."
Auch in der Energiebranche führt der Weg in eine erfolgreiche Zukunft über die Digitalisierung. Auf der Hannover Messe zeigt Siemens neben dem prämierten Trafo-Design Lösungen zur Einbindung von Systemen und Geräten der elektrischen Energieverteilung in automatisierte Produktionsumgebungen, die alle Phasen im Wertschöpfungsprozess betreffen. Das automatisierte Engineering, die ausfallsichere Stromversorgung, die Integration in ganzheitliche Energieeffizienzkonzepte, die Einbindung in die industrielle Automatisierung sowie die Anbindung an cloudbasierte IoT-Betriebssysteme.
"Dank unserer integrierten Lösungen zur digitalen Energieverteilung können sich unsere Kunden voll auf ihre Kerngeschäfte konzentrieren", sagt Natter. "Wir ermöglichen es unseren Kunden, sich ein eigenes Energiemanagementsystem aufzubauen und so von den Möglichkeiten des Energiemarkts zu profitieren."
Als Vorreiter und weltweit führendes Unternehmen in der industriellen Digitalisierung profitiert Siemens hier von der hauseigenen Digitalisierungskompetenz:
Über MindConnect-Komponenten lassen sich alle erfassten Energiedaten auch in MindSphere, dem cloudbasierten IoT-Betriebssystem von Siemens, bereitstellen – und stehen so für spezifische Auswertungen zur Verfügung. Die präzise, reproduzierbar und zuverlässig ermittelten Messwerte für Strom, Spannung, Leistung und Energie bilden die Voraussetzung für ein systematisches Energie- und Anlagenmonitoring. MindSphere ermöglicht es, die Leistungsfähigkeit durch das Erfassen und die Analyse großer Datenmengen zu verbessern. Dies eröffnet enorme Einsparpotenziale für Unternehmen und ist die Grundlage für ein nachhaltiges betriebliches Energiemanagement im digitalen Zeitalter.

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Sabrina Martin

Siemens AG

Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen

+49 (9131) 7-37168