Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung04. Juli 2017Building TechnologiesZug
Siemens verwandelt die Oper in Dubai in ein intelligentes Kulturzentrum
Eine besondere Innovation der Dubai Opera sind ihre drei unterschiedlichen Verwendungsmodi: Sie lässt sich umschalten von Theater zu Konzerthalle zu ebenerdigem Saal, bei dem die Sitze automatisch weggeklappt werden, was die Nutzung als Bankettsaal oder Veranstaltungsraum ermöglicht. Die Siemens-Technologie stellt die Kühlungslogik der Klimaanlage automatisch für maximalen Besucherkomfort und höchste Energieeffizienz ein.
Der Alltagsbetrieb dieses symbolträchtigen Bauwerks wird von Desigo CC, der modernen Gebäudemanagementplattform von Siemens, überwacht und gesteuert. Das intelligente System sorgt für deutliche Ressourceneinsparungen durch integriertes Management von Energie, Klimatisierung, Belüftung und Wasserverbrauch über eine vollständig angepasste grafische 3D-Oberfläche. Desigo CC integriert außerdem 14 weitere Subsysteme, darunter Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, Beleuchtungssteuerung, Aufzüge und Rolltreppen, die Zentralbatterieanlage für Notfälle und eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, damit das Bedienpersonal jederzeit volle Kontrolle über die Betriebsleistung der Dubai Opera hat. Typischerweise führt Desigo CC zu einer Senkung der Betriebskosten von bis zu 20 Prozent, in Verbindung mit anderen Siemens-Technologien wie Demand Flow für Fernkälte sogar bis zu 40 Prozent.
"Die Dubai Opera ist ein bedeutendes architektonisches Wahrzeichen. Durch Integration hochmoderner digitaler Technologie für Gebäudemanagement wird sie zu einem wichtigen Teil der Bemühungen von Dubai, eine 'Smart City' zu werden", sagt Koen Bogers, Senior Executive Vice President, Building Technologies Division, Siemens Middle East.
Die Bedeutung von digitalisierter Infrastruktur als Dreh- und Angelpunkt einer energieeffizienten Smart City nimmt weiter zu, und fortgeschrittene Gebäudetechnik von Siemens ist an vielen Orten im Nahen Osten installiert. Vor Kurzem wurde die Desigo-Gebäudemanagementtechnologie erfolgreich in Dubai Parks and Resorts, dem größten Freizeitpark im Nahen Osten, implementiert. Weitere Installationen befinden sich in der Scheich-Zayid-Moschee in Abu Dhabi, dem Tornado Tower in Katar, dem Atlantis Hotel in Dubai und dem mit 3D-Technologie "gedruckten" Office of the Future, ebenfalls in Dubai.
Weitere Informationen über die Building Technologies Division finden Sie unter www.siemens.com/buildingtechnologies.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Catharina Bujnoch-Gross
Siemens AG
Gubelstraße 22
CH-6301 Zug
Schweiz
CH-6301 Zug
Schweiz
+41 (79) 5660778