Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Desigo Control Point – Gebäude-Monitoring und
-Betrieb leicht gemacht

Desigo Control Point – Gebäude-Monitoring und -Betrieb leicht gemacht

Desigo Control Point ermöglicht die Bedienung von Gebäudesystemen auf einer geräteunabhängigen, benutzerfreundlichen grafischen Oberfläche. Sein Einsatzbereich erstreckt sich von der Raumbedienung mit Dashboards bis hin zur Bedienung und Überwachung der Primäranlage. Je nach Einsatzgebiet und Kundenbedürfnis lässt es sich mit unterschiedlichen Technologien an die Gewerke anbinden: Die TCP/IP-Touchpanels eignen sich für Projekte, in denen mehrere Panels auf dieselben Daten von einer zentralen Web-Schnittstelle zugreifen sollen, beispielsweise in Konferenzräumen oder offenen Großraumbüros. Die BACnet/IP-Touchpanels dagegen werden direkt ins BACnet-Netzwerk eingebunden. Sie verfügen auch über eine eigene Web-Schnittstelle und können somit für die Fernbedienung von Anlagen via Standard-Webbrowser auf Fremdgeräten verwendet werden.
Desigo Control Point bietet darüber hinaus Werkzeuge für die Überwachung, Visualisierung und Optimierung des Energieverbrauchs. So lassen sich beispielsweise Energie-Dashboards erstellen, welche die Verwaltung und Analyse des energetischen Fußabdrucks der überwachten Anlagen oder die Anzeige von Verbrauchstrends für die Öffentlichkeit ermöglichen. Die wichtigsten Daten werden dabei kontinuierlich geloggt, damit Optimierungsmaßnahmen auf der Basis historischer Daten und daraus abgeleiteter Trends vorgenommen werden können. Außerdem lassen sich die gesammelten Daten zur weiteren Analyse exportieren.
Weitere Funktionen von Desigo Control Point ermöglichen die Weiterleitung von Alarmen per E-Mail oder SMS, unterstützen das Einrichten von Zeitplanungsprogrammen und vereinfachen das Berichtswesen. Außerdem verfügt Desigo Control Point über einen integrierten Grafik-Editor sowie eine umfangreiche Bibliothek mit Templates und Symbolen. Die Lösung kann 2D- und 2D+-Symbole und -Grafiken animiert oder statisch darstellen. Desigo Control Point lässt sich ohne spezielle Tools in Betrieb nehmen.
Desigo Control Point eignet sich insbesondere für kleinere und mittlere HLK-Projekte, außerdem für Raumautomationsprojekte sowie Projekte, die hochgradig an Kundenwünsche angepasster Benutzerschnittstellen bedürfen. Die neue Lösung wird im zweiten Halbjahr auf den Markt kommen.

Weitere Informationen zur Division Building Technologies finden Sie unter www.siemens.com/buildingtechnologies
Weitere Informationen zum Thema Desigo finden Sie unter www.siemens.com/desigo
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Marc von Ah

Siemens AG

Gubelstraße 22
CH-6301 Zug
Schweiz

+41 (41) 724-5617