[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung20. Apr 2017Process Industries and DrivesNürnberg
Einfacheres Engineering von Telecontrol-Lösungen durch Integration in das TIA Portal
Baugruppe TIM 1531 IRC ermöglicht Sinaut ST7-Lösungen im TIA Portal
Erweiterung des Telecontrol Produktspektrums um modulare S7-1500 RTUs
Einsatz der TIM 1531 IRC als Knoten- und Masterstation möglich
Medienredundanz sichert Verfügbarkeit im Störungsfall
Mit der neuen Kommunikationsbaugruppe TIM 1531 IRC erweitert Siemens das Telecontrol-Produktspektrum um modulare RTUs (Remote Terminal Units/Fernwirkstationen) auf Basis des Advanced Controllers Simatic S7-1500. Die Baugruppe ermöglicht es, die Telecontrol-Lösungen Sinaut ST7 direkt im TIA Portal (Step 7 Professional V14 SP1) zu projektieren. Dies gilt auch für die bewährten Telecontrol-Baugruppen TIM 3V-IE (Advanced) und TIM 4R-IE für Fernwirkstationen auf Basis von Simatic S7-300/400. Durch die "Datenpunktkonfiguration" im TIA Portal entfällt der Programmierungsaufwand zur Übertragung der Daten in die Leitstelle, was in Kombination mit dem einheitlichen "Look and Feel" der Telecontrol-Baugruppen für modulare RTUs auf Basis der Simatic Controller das Engineering besonders zeit- und kosteneffizient macht.
Baugruppe TIM 1531 IRC ermöglicht Sinaut ST7-Lösungen im TIA Portal
Erweiterung des Telecontrol Produktspektrums um modulare S7-1500 RTUs
Einsatz der TIM 1531 IRC als Knoten- und Masterstation möglich
Medienredundanz sichert Verfügbarkeit im Störungsfall
Mit der neuen Kommunikationsbaugruppe TIM 1531 IRC erweitert Siemens das Telecontrol-Produktspektrum um modulare RTUs (Remote Terminal Units/Fernwirkstationen) auf Basis des Advanced Controllers Simatic S7-1500. Die Baugruppe ermöglicht es, die Telecontrol-Lösungen Sinaut ST7 direkt im TIA Portal (Step 7 Professional V14 SP1) zu projektieren. Dies gilt auch für die bewährten Telecontrol-Baugruppen TIM 3V-IE (Advanced) und TIM 4R-IE für Fernwirkstationen auf Basis von Simatic S7-300/400. Durch die "Datenpunktkonfiguration" im TIA Portal entfällt der Programmierungsaufwand zur Übertragung der Daten in die Leitstelle, was in Kombination mit dem einheitlichen "Look and Feel" der Telecontrol-Baugruppen für modulare RTUs auf Basis der Simatic Controller das Engineering besonders zeit- und kosteneffizient macht.
Advanced Controller Simatic S7-1500
Die Baugruppe bindet Außenstationen auf Basis der Simatic S7-1500 an eine Telecontrol-Leitstelle mittels Fernwirkprotokoll Sinaut ST7 an und lässt sich auch als Knoten- oder Masterstation einsetzen. Durch den integrierten Prozessor und einen RAM-Speicher zum Zwischenspeichern von maximal 100.000 Telegrammen mit Zeitstempel werden Datenverluste im Störungsfall vermieden und die Werte in historisch korrekter Reihenfolge nach der Wiederherstellung der Verbindung an die Leitstelle übertragen.
Über Fernwirkstationen (RTUs) lassen sich räumlich verteilte automatisierte Anlagen von einer zentralen Leitstelle aus überwachen und steuern. Dazu kommunizieren die S7-1500-Stationen mit TIM 1531 IRC über öffentliche und private Netze (Remote Networks). Zur Anbindung an diese Netzwerke mittels externer Industrie-Router wie Scalance M verfügt die TIM 1531 IRC über jeweils drei Ethernet-Interfaces sowie eine serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Modems.
Damit lassen sich unterschiedliche redundante Übertragungswege zu einer überlagerten Sinaut ST7 Knoten- oder Masterstation realisieren. Das ermöglicht die Verfügbarkeit der Fernwirkstationen auch bei Ausfall der primären Verbindung. Die Medienredundanz mit der Option der zyklischen oder ereignisgesteuerten Datenübertragung wird durch weitere Funktionen wie eine E-Mail-Funktion zur Benachrichtigung des Wartungspersonals im Fall von überschrittenen Schwellwerten und umfangreiche Diagnosefunktionen ergänzt.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.