[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung18. Juli 2017Building TechnologiesZug
Siemens erweitert Sortiment an Luftklappenantrieben
Neue Federrücklaufantriebe mit 4 Nm Drehmoment
Neue Klappenantriebe mit 2 Nm Drehmoment
Einfache Installation und hohe Flexibilität
Die Siemens-Division Building Technologies erweitert ihr unter dem Namen OpenAir bekanntes Sortiment an Luftklappenantrieben für Heizung-Lüftung-Klima-Anwendungen um Modelle mit Federrücklauf und einem Drehmoment von 4 Nm. Gleichzeitig werden konventionelle Klappenantriebe mit einem Drehmoment von 2 Nm mit neuen Features versehen.
Neue Federrücklaufantriebe mit 4 Nm Drehmoment
Neue Klappenantriebe mit 2 Nm Drehmoment
Einfache Installation und hohe Flexibilität
Die Siemens-Division Building Technologies erweitert ihr unter dem Namen OpenAir bekanntes Sortiment an Luftklappenantrieben für Heizung-Lüftung-Klima-Anwendungen um Modelle mit Federrücklauf und einem Drehmoment von 4 Nm. Gleichzeitig werden konventionelle Klappenantriebe mit einem Drehmoment von 2 Nm mit neuen Features versehen.
Das Bild zeigt einen Luftklappenantrieb von Siemens
Mit den neuen 4 Nm-Federrücklaufantrieben kann Building Technologies eine feinere Abstufung hinsichtlich der Motorisierung von Luftklappen anbieten. Dadurch wird eine unnötige und teure Übermotorisierung vermieden. Federrücklaufantriebe werden hauptsächlich eingesetzt, wenn Luftklappen im spannungslosen Zustand (z.B. Stromunterbruch) mittels Federkraft automatisch in eine definierte Notstellposition gefahren werden müssen.
Die konventionellen Klappenantriebe mit 2 Nm sind neu neben der Betriebsspannung AC 230 V auch mit AC/DC 24 V erhältlich. Dies bedeutet mehr Flexibilität und weniger Aufwand bei der Installation, da unabhängig von den Vorgaben des Reglers keine zusätzliche Speisung installiert werden muss. Weitere Varianten mit den Steuerungssignalen DC 0/2-10 V für stetig wirkende Antriebe und für nicht stetig wirkende Antriebe mit 2/3-Punkt eröffnen zusätzliche Möglichkeiten hinsichtlich der Ansteuerung der Klappenantriebe.
Die 2 Nm-Klappenantriebe eignen sich nicht nur für Lüftungs-, sondern auch für Wasseranwendungen, beispielsweise für Heiz-/Kühldecken. Dort tragen sie zu einer kosteneffizienten Lösung mit den neuen DN10 6-Weg-Regelkugelhähnen von Siemens bei.
Alle neuen Klappenantriebe sind mit einem Links-Rechts-Schalter ausgerüstet, mit dem sich die Drehrichtung ohne weiteren Verkabelungsaufwand ändern lässt. Mit der Schutzklasse IP54 bieten die neuen Modelle eine hohe Resistenz gegen Staub und Wasser und damit mehr Sicherheit im Betrieb.
Die modernen Luftklappenantriebe des OpenAir-Sortiments lassen sich dank des Ein-Schrauben-Befestigungsprinzips einfach und schnell installieren. Weitere Qualitätsmerkmale stellen die hohe Robustheit und eine lange Produktlebensdauer mit rund 100'000 Voll- und 5'000'000 Teilzyklen dar.
Wie alle Produkte der OpenAir-Familie sind auch die neuen Klappenantriebe mit einem aufgedruckten Data-Matrix-Code versehen, der über das Internet sofortigen Zugang zu Produktinformationen (Datenblätter, Montageanleitungen etc.) ermöglicht.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.