Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Bremen bestellt neue Straßenbahn-Flotte bei Siemens

"Modern, bequem, zuverlässig, langlebig und selbstverständlich barrierefrei – das ist die neue Straßenbahn für alle Bremerinnen und Bremer", sagt BSAG-Vorstandssprecher Hajo Müller. "Die heutige Vertragsunterzeichnung ist ein Meilenstein für den Nahverkehr der Zukunft in Bremen und Umland. Der Avenio ist das perfekte Fahrzeug für die Bremerinnen und Bremer. Er erfüllt mit seinem geräumigen Innenraum, kabellosem Internet und einem Informationssystem mit Doppelmonitoren die Komfort- und Qualitätsansprüche, die unsere Fahrgäste und wir an eine moderne Straßenbahn stellen."
"Nach München, Den Haag und Doha ist Bremen nun die vierte Stadt, die wir mit dem Avenio beliefern. Unser modulares Konzept sorgt dafür, dass der Avenio zu jeder Stadt passt und auch bei anspruchsvoller Infrastruktur flexibel eingesetzt werden kann", sagt Jochen Eickholt, Chef der Bahnsparte von Siemens.
Der Avenio ist klar als neues Mitglied der BSAG-Fahrzeugflotte zu erkennen: mit der Verwendung der Hausfarbe Verkehrsrot und Bezügen zu den Linienführungen früherer Straßenbahnen und dem BSAG-Logo. Das Innenraumkonzept erlaubt ein schnelles Ein- und Aussteigen und damit kurze Verweilzeiten an den Haltestellen. An den Außenseiten des Avenio läuft ein Reflektorstreifen durch, der an den Türen unterbrochen ist. Die Bedienelemente der Türen sind durch eine auffällige, an das BSAG-Logo erinnernde LED-Beleuchtung markiert. So sind die Türen auch bei Dunkelheit oder eingeschränkter Sehfähigkeit einfach zu finden. Vom Eingangsbereich aus gelangt man über die Gänge schnell und ohne Stufen zu weiteren Sitz- und Stehplätzen im ganzen Zug. Alle Wagenmodule bilden zusammen einen großen Innenraum. Großzügige Fenster und die LED- Beleuchtung sorgen für angenehme Lichtverhältnisse.
Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste im Rollstuhl oder mit Rollator finden gleich beim Einstieg Mehrfachnutzungsflächen vor, die ihnen geeignete Stell- bzw. Sitzplätze bieten. An der zweiten Tür befindet sich ein Hublift, der komplett als Kassette im Fußboden versenkt ist. In den Mehrfachnutzungsflächen können zudem Kinderwagen und Fahrräder abgestellt werden. Sehbehinderte Menschen finden im Farbleitsystem eine zusätzliche Orientierungshilfe. Ein Klimakanalsystem sorgt das ganze Jahr hindurch für angenehmes Raumklima ohne Zugluft. Das Fahrzeug ist zu 90 Prozent recyclebar. Der Avenio verwendet die gewonnene Bremsenergie zu einem hohen Anteil zum Heizen oder speist sie zurück ins Stromnetz. Es wird ausschließlich stromsparende LED- Beleuchtung eingesetzt.

Technische Daten des Avenios für Bremen:
  • 4-Teiler-Einzelgelenktriebwagen
  • Wagenkasten Stahl, KTL-beschichtet
  • Spurweite 1435 mm
  • Fahrzeuglänge ca. 37 m
  • Fahrzeugbreite 2,65 m
  • Kapazität 259 Personen
  • Höchstgeschwindigkeit 70 km/h
  • Maximal mögliche Achslast 10,5 t
Diese Presseinformation sowie weiteres Material finden Sie unter www.siemens.com/presse/Avenio-Bremen
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

Eva Haupenthal

Siemens AG

Wittelsbacherplatz 2
80333 München

+49 (89) 636-24421