Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Feature31. Januar 2018,
aktualisiert am31. August 2020Siemens Mobility GmbHMünchen

Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) hat bei Siemens
die neue Straßenbahn-Flotte für die Freie Hansestadt bestellt. Der Auftrag
umfasst 77 Straßenbahnen vom Typ Avenio. Ab Sommer 2020 sollen die vierteiligen
Züge nach und nach den Fahrgastbetrieb im Bremer Straßenbahnnetz aufnehmen. Am 30. August wurde das »Nordlicht« im Livestream vorgestellt.
Das »Nordlicht« stellt sich vor: Am 30. August im Internet – und im September im Bremer Netz
»Das ›Nordlicht‹ kommt. Erster Halt in Deinem Wohnzimmer!« Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) hat sich etwas einfallen lassen, um mit allen interessierten Menschen gemeinsam das Rollout der neuen Bremer Straßenbahn zu feiern. Die Idee ist einfach erklärt: »Wenn in Zeiten von Corona die Menschen nicht zu uns kommen können, dann kommen wir mit der Straßenbahn eben zu Ihnen nach Hause«, sagt BSAG-Vorstandssprecher Hajo Müller.
Pressebilder
Infografiken

Avenio-Straßenbahnen für Bremen
Videos

Video Player is loading.
Bremen bestellt neue Straßenbahn-Flotte bei Siemens
Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) hat bei Siemens 67 Straßenbahnen vom Typ Avenio bestellt. Der Auftrag beinhaltet eine Option über bis zu 17 weitere Fahrzeuge. Das Bremer Straßenbahnnetz umfasst sieben Linien mit 163 Stationen und hat eine Streckenlänge von 79 km. Die Avenios ersetzen die aktuelle Serie der GT8N-Fahrzeuge und erhalten die Typenbezeichnung GT8N-2.