[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung29. November 2017Process Industries and DrivesNürnberg
Simit V9.1 - Simulation für schnelle Inbetriebnahme und OperatorTraining
Integration der Simit Unit Administration in die Simit-Bedienoberfläche
Konfiguration der PLCSIM Advanced-Kopplung vereinfacht
Bulk-Engineering via Tabellenkalkulation Chem Basic Libary – für chemische und pharmazeutische Anlagensimulation
Datenübertragung jetzt auch über OPC UA Client-Kopplung
Siemens hat seine Simit Simulationsplattform für virtuelle Inbetriebnahme und Operator-Training erweitert. Mit Simit in der Version 9.1 ist nun auch die virtuelle Inbetriebnahme und das Operator-Training modularer Anlagen möglich. Anwender können so die Inbetriebnahme in der Praxis um bis zu 60 Prozent beschleunigen und insbesondere bei Anlagenumbauten und Migrationen ungewollte Stillstandzeiten auf ein Minimum reduzieren. Darüber hinaus kann mit Simit ein realitätsnahes Operator-Trainingssystem umgesetzt werden. Zahlreiche Neuerungen in der Version 9.1 verbessern den Bedienkomfort, unterstützen bei der Simulationsmodellierung und tragen zu einer verbesserten Leistungsfähigkeit, Offenheit und Flexibilität bei.
Integration der Simit Unit Administration in die Simit-Bedienoberfläche
Konfiguration der PLCSIM Advanced-Kopplung vereinfacht
Bulk-Engineering via Tabellenkalkulation Chem Basic Libary – für chemische und pharmazeutische Anlagensimulation
Datenübertragung jetzt auch über OPC UA Client-Kopplung
Siemens hat seine Simit Simulationsplattform für virtuelle Inbetriebnahme und Operator-Training erweitert. Mit Simit in der Version 9.1 ist nun auch die virtuelle Inbetriebnahme und das Operator-Training modularer Anlagen möglich. Anwender können so die Inbetriebnahme in der Praxis um bis zu 60 Prozent beschleunigen und insbesondere bei Anlagenumbauten und Migrationen ungewollte Stillstandzeiten auf ein Minimum reduzieren. Darüber hinaus kann mit Simit ein realitätsnahes Operator-Trainingssystem umgesetzt werden. Zahlreiche Neuerungen in der Version 9.1 verbessern den Bedienkomfort, unterstützen bei der Simulationsmodellierung und tragen zu einer verbesserten Leistungsfähigkeit, Offenheit und Flexibilität bei.
Simulationsplattform Simit in der Version 9.1
Simit ermöglicht die Echtzeitsimulation und Emulation für eine umfassende Überprüfung von Automatisierungslösungen. Tests und Optimierung erfolgen entweder über ein reales oder ein virtuelles Automatisierungssystem, den sogenannten virtuellen Controller. Die Anbindung an Comos ermöglicht einen durchgängigen Datenfluss zwischen Engineering und Simulation und schafft die Basis für die Erstellung eines Digitalen Zwillings einer Anlage.
Für mehr Komfort ist in der aktuellen Version 9.1 die Simit Unit Administrationin die Simit-Bedienoberfläche integriert. Ein weiterer Vorteil für Anwender – per Mausklick kann er jederzeit einfach und schnell zwischen Softwareware- und Hardware-in-the-Loop wechseln. Vereinfacht ist auch die Konfiguration der PLCSIM Advanced-Kopplung. Die erforderlichen Daten für die Schnittstellenkonfiguration werden aus den Engineeringdaten vorhandener Simatic-Projekte importiert. Mit PLCSIM Advanced können virtuelle Controller zur Simulation von Simatic S7-1500 und ET 200SP-Controllern erstellt und für eine umfangreiche Funktionssimulation genutzt werden.
Für eine einfache und schnelle Simulationsmodellierung bietet Simit verschiedene automatische Modellierfunktionen. Simulationsmodelle und -komponenten können automatisch generiert werden, beispielsweise mit Hilfe vorlagenbasierter importierter Dateien. Durch die automatische Modellierung lassen sich Simulationen schnell und nahezu fehlerfrei erstellen. Zugleich werden die Modelle und Komponenten automatisch parametriert. Dies reduziert den Zeit- und Kostenaufwand erheblich. Neu in Simit 9.1 ist die Möglichkeit des Bulk-Engineerings via Tabellenkalkulation. Abhängig von der ausgewählten Hierachie-Ebene ist ein Export nach Excel möglich. Der Simit-Importassistent ermöglicht die automatische Simulationsmodellierung auf der Basis der jeweiligen Vorlagen.
Die neue Chem Basic Libary ist eine Erweiterung für Simit. Sie stellt für den schnellen Einstieg in die Projektierungsweise mit Simit dem Anwender Komponententypen zur Verfügung, insbesondere für Simulationen von Rohrleitungsnetzen in der chemischen und pharmazeutischen Industrie.
Die Simit Simulationsplattform unterstützt verschiedene Kommunikations-schnittstellen und -standards für einen erweiterten Datenaustausch zwischen Simulations- und Automatisierungsumgebungen. Über diese kann Simit mit anderen Softwareanwendungen/-programmen interagieren, wie beispielsweise die Nutzung von Simulationssoftware oder beim Datenaustausch mit Hardwarecontrollern anderer Hersteller. Simit unterstützt nun in der Version 9.1 auch den offenen Kommunikationsstandard OPC UA Client.
Für eine verbesserte Leistungsfähigkeit, Offenheit und Flexibilität unterstützt Simit in der Version 9.1 das aktuelle Simatic PCS 7 V9.0, Route Control für Projektierung, Steuerung und Diagnose von Materialtransporten und Safety Matrix, das Management Tool für alle Phasen des Safety Lifecycles. Der virtuelle Controller simuliert jetzt auch die neue CPU 410E, die Einstiegs-CPU für kleinere Anwendungen.
Darüber hinaus unterstützt die Simit Unit das dezentrale Peripheriesystem Simatic ET 200SP HA, Simit Compact Field Unit (CFU), R1-Redundanz und PROFINET Prozessalarm. Die Simit Unit Dokumentation steht im XML-Format zur Verfügung und lässt sich einfach und schnell von 3rd Party Engineering Tools importieren. Ab der Version Simit 9.1 wird auch Windows Server 2016 unterstützt.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 372.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.