Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung28. Apr 2017Energy ManagementErlangen
Siemens entwickelt neue kompakte Vakuum-Leistungsschalter
Das Bild zeigt die neuen kompakten Vakuum-Leistungsschalter.
Eingesetzt werden die Schalter in der sekundären Mittelspannungs-Energieverteilung, beispielsweise in Ringkabelanlagen, Trafostationen, Industriebetrieben oder auch in Windkraft- oder Photovoltaikanlagen. Durch das geringe Volumen und die spezielle Bauform der Geräte können Schaltanlagenräume schmaler, dadurch kleiner und kostengünstiger dimensioniert werden. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten an den Hochspannungs-Kontakten ermöglichen dem Anlagenbauer optimale Verschienungen. Die Leistungsschalter sind für verschiedene Polabstände sowie für links- oder rechtsseitig montierte Antriebe verfügbar. Die einphasig gekapselten Schalter können Bemessungsströme bis 1250 Ampere (A) führen und beherrschen einen Bemessungskurzschluss-Ausschaltstrom bis 25 kA. Sie sind wartungsfrei bis 10.000 elektrische Schaltspiele bei normalen Umgebungsbedingungen zwischen -5°C und 55°C.
Weitere Informationen zur Division Energy Management finden Sie unter www.siemens.de/energy-management
Weitere Informationen zum Thema Vakuum-Leistungsschalter unter www.siemens.de/sion
Weitere Informationen zum Thema Vakuum-Leistungsschalter unter www.siemens.de/sion
Zu dieser Meldung
Siemens auf der Hannover Messe 2017
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.