Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Neue Netzgeräte Logo!Power bis 100 Watt in besonders schmaler Bauform

4. Generation von Logo!Power

Neuen Komfort bei der Inbetriebnahme und beim Service bietet der integrierte Strommonitor. Über einen Messpunkt wird der aktuelle Ausgangsstrom als Spannungswert ausgegeben. Die einfache Messung über ein Voltmeter erspart dem Anwender das Auftrennen der Leitung der sonst üblichen Strommessung und die Anlage wird unterbrechungsfrei weiter mit Gleichspannung versorgt. Anwender profitieren zudem von einem nach unten erweiterten Betriebstemperaturbereich von -25° bis +70° Celsius und der weltweiten Einsetzbarkeit durch zahlreiche Zertifizierungen.
Die innovierte Logo!Power-Reihe ist mit Gehäusebreiten von 18 bis 72 Millimeter der kompakte Nachfolger der vorherigen 3. Generation. Die neuen Varianten mit 24 V/0,6 A und 12 V/0,9 A erweitern das Portfolio für sehr kleine Leistungen und sind nur eine 18-mm-Teileinheit breit. Die insgesamt elf Geräte mit fünf, zwölf, 15 und 24 Volt (V) geregelter und einstellbarer Ausgangsspannung liefern Leistungen bis zu 100 W. Durch den Weitbereichseingang lassen sich die Netzgeräte ohne Umschaltung an allen 1-phasigen Versorgungsnetzen mit AC 110 bis 240 V Nennspannung und sogar an Gleichspannungsnetzen mit DC 110 bis 300 V betreiben. Für kapazitive Lasten beim Hochlauf der Stromversorgung gibt es eine Leistungsreserve von 150 Prozent und das Konstantstrom-Verhalten ermöglicht Überlast während des Betriebs. Ein Diagnose-LED-Signal "DC O.K." gibt den Status des Netzgerätes an. Zu den Einsatzgebieten der Logo!Power gehören in der Industrieautomatisierung einfache Verpackungsmaschinen, Müllpressen, Transportbänder, Sortieranlagen, Zuführeinrichtungen und Sterilisatoren. Bei der Gebäudetechnik lassen sich die Netzgeräte bei Lichtsteuerungen wie Panik-, Zentral- und Zufallsschaltungen, Erweiterungen von Heizungssteuerungen sowie Tür-/Torsteuerungen und Zugangseinschränkungen einsetzen. Darüber hinaus finden sich Logo!Power Geräte auch in Pumpstationen, Sonderfahrzeugen, Saunen, Schwimmbädern und Fütterungsautomaten der Tierzucht.

Weitere Informationen zum Thema Logo!Power finden Sie unter www.siemens.de/logo-power
Weitere Informationen zu Siemens auf der Hannover Messe 2017 unter www.siemens.com/presse/hm17 und www.siemens.de/hannovermesse
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

David Petry

Siemens AG

Schuhstr. 60
91052 Erlangen

+49 (9131) 7-26616