[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung13. Juli 2017Building TechnologiesZug
Siemens erhält European Energy Service Award 2017
Energiespar-Contracting-Projekt im dänischen Krankenhaus Hvidovre ausgezeichnet
Garantierte Energieeinsparungen von bis zu 33 Prozent im Jahr
Umfassendes Energiesparpaket durch Optimierung der technischen Anlagen und Ausbau der erneuerbaren Energieanlagen
Mit dem größten Energiespar-Contracting-Projekt Dänemarks im Krankenhaus Hvidovre gewinnt die Siemens-Division Building Technologies einen der European Energy Service Awards 2017 (EESA) in der Kategorie "Bestes europäisches Energiedienstleistungsprojekt". Durch das Projekt wird das 245.000 m² große Krankenhaus in der Nähe von Kopenhagen den Wärmeverbrauch um 41 Prozent und den Stromverbrauch um 23 Prozent reduzieren können. Damit sinkt der gesamte Energieverbrauch um rund ein Drittel.
Energiespar-Contracting-Projekt im dänischen Krankenhaus Hvidovre ausgezeichnet
Garantierte Energieeinsparungen von bis zu 33 Prozent im Jahr
Umfassendes Energiesparpaket durch Optimierung der technischen Anlagen und Ausbau der erneuerbaren Energieanlagen
Mit dem größten Energiespar-Contracting-Projekt Dänemarks im Krankenhaus Hvidovre gewinnt die Siemens-Division Building Technologies einen der European Energy Service Awards 2017 (EESA) in der Kategorie "Bestes europäisches Energiedienstleistungsprojekt". Durch das Projekt wird das 245.000 m² große Krankenhaus in der Nähe von Kopenhagen den Wärmeverbrauch um 41 Prozent und den Stromverbrauch um 23 Prozent reduzieren können. Damit sinkt der gesamte Energieverbrauch um rund ein Drittel.
Das Vorhaben umfasst den Ausbau der bereits großen klinikeigenen Solaranlage, die Installation von Erdwärmespeichern und Windturbinen, die Optimierung der vorhandenen technischen Anlagen und die Erneuerung des gesamten Steuerungssystems. Die Sanierung und der Ausbau der Energieanlagen sollen bis Ende Dezember 2018 abgeschlossen sein, die dabei investierte Summe beläuft sich auf 23 Millionen Euro.
Zudem kommt die Sanierung auch den Patienten des Krankenhauses Hvidovre zugute: Mit Hilfe des Siemens-Gebäudeautomationssystems Desigo TRA (Total Room Automation) können die Patienten Beleuchtung, Heizung, Lüftung sowie Vorhänge und Jalousien über das Terminal an ihrem Bett direkt regulieren. So ist auch für den individuellen Komfort gesorgt.
Der EESA ist Teil der "European Energy Service Initiative toward the EU 2020 Energy Saving Targets (EESI 2020)". Die Initiative unterstützt den Einsatz von Energiespar-Contracting in Europa. Mit dem EESA werden jedes Jahr hervorragende Ergebnisse im Bereich der Energiedienstleistungen ausgezeichnet. Die diesjährige Preisverleihung fand in Berlin statt.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.