Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung17. November 2017Digital FactoryNürnberg
Web-Editor für die individuelle Logikmodul-Steuerung per Smartphone, Tablet und PC
Seit Einführung der Logo! 8-Reihe ist auf dem Logikmodul ein Webserver integriert. Damit konnten Anwender bereits per Smartphone, Tablet und PC selbst konfigurierte Meldetexte nutzen oder über Funktionstasten Schaltfunktionen auslösen. Mit dem neuen Logo! Web-Editor wird die Funktionalität deutlich erweitert. Anwender können nun applikationsnah sehr komfortabel und individuell Maschinen, Geräte oder Gebäudefunktionen darstellen, überwachen und steuern. Die Daten der anwenderdefinierten Webseiten werden auf einer Standard Micro-SD Karte im Logo! Grundgerät gespeichert. HTML-Erfahrene bearbeiten den erzeugten Source-Code bei Bedarf in HTML 5 weiter.
Weitere Informationen unter www.siemens.de/logo
Weitere Informationen zu Siemens auf der SPS IPC Drives 2017 unter
www.siemens.de/sps-ipc-drives und www.siemens.com/presse/sps2017
www.siemens.de/sps-ipc-drives und www.siemens.com/presse/sps2017
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 372.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Gerhard Stauß
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7945