Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung22. März 2018Energy ManagementErlangen
Neue Lasttrennschalter mit Sitor-Sicherungen für den Halbleiterschutz
Lasttrennschalter mit Sitor-Sicherungen
Lasttrennschalter mit Sicherungen der Reihe 3KF erfüllen alle Anforderungen als Haupt-, Not-Aus- oder Reparaturschalter. Bei Anlagenstörungen schützen sie das Bedienpersonal vor Stromunfällen und können in Etagenverteilungen zur Netztrennung verwendet werden. Einhängeschlösser an den Front- und Seitenantrieben schützen vor unbefugtem Schalten. Anschlussabdeckungen verhindern, dass spannungsführende Teile berührt werden. Aufsteckbare Phasentrennwände schützen vor Überschlägen. Eine optionale Sicherungsüberwachung meldet ausgelöste Sicherungen, so dass sofort reagiert werden kann.
Die Lasttrennschalter 3KF mit Sitor-Sicherungen (NH-Bauform) eignen sich für Wechselstrom-Anwendungen bis 690 Volt und Gleichstrom-Anwendungen bis 440 Volt. Siemens bietet die Lasttrennschalter in fünf Baugrößen für Anwendungen von 32 Ampere (A) bis 800 A an, die alle in drei- und vierpoligen Ausführungen erhältlich sind. Die Geräte lassen sich einfach montieren, zusätzliche Funktionen können problemlos nachgerüstet werden. Die Lasttrennschalter werden auf Montageplatten oder durch Aufschnappen auf Hutschienen befestigt. Der Anschluss erfolgt durch Rahmenklemmen oder Flachanschlüsse. Die integrierte Test-Funktion überprüft bei der Installation die Verkabelung der Steuerstromkreise.
Weitere Informationen zur Division Energy Management finden Sie unter www.siemens.de/energy-management
Weitere Informationen zum Thema Lasttrennschalter unter www.siemens.de/schaltgeraete
Weitere Informationen zur Light+Building unter
www.siemens.com/presse/lightbuilding-2018
www.siemens.com/presse/lightbuilding-2018
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Heidi Fleissner
Siemens AG
Siemensstr. 10
93055 Regensburg
93055 Regensburg
+49 (941) 790-2212