Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Stromversorgungen für effizienten und flexiblen Einsatz dezentraler Steuerungen

Das Bild zeigt das dezentrale Peripherie-System Simatic ET 200SP PS 24 V, 5 A

Die Ausgangsspannung ist auf bis zu 28 V einstellbar, um Spannungsabfälle auf langen Leitungen zu kompensieren. Die extrem flache Bauweise und die geringe Wärmeentwicklungen der Stromversorgungen ermöglicht eine platzsparende Montage in Installationsverteilern. Die Stromversorgung zeichnet sich zudem durch einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -30 bis +70 °C und einen Wirkungsgrad von bis zu 90 % aus, der die Wärmeentwicklung gering hält. Aufgrund der automatischen Umschaltung der Eingangsspannung (AC 85-132/170-264 V) und der umfangreichen Zertifizierungen sind die Stromversorgungen weltweit einsetzbar. Große Leistungsreserven mit 1,5-fachem Nennstrom für 5 s/min ("Extra-Power") sorgen für das problemlose Schalten von Lasten mit hohem Einschaltstrom und für einen zuverlässigen Betrieb. Der Ein-/Ausschalter für die 24 Volt ermöglicht den potenzialfreien Tausch der dezentralen Peripheriebaugruppen. Über steckbare Klemmen lassen sich drei einzelne Lastkreise abkoppeln, um die Inbetriebnahme und Wartung des Systems zu erleichtern. Der Strommonitor gibt den aktuellen Ausgangsstrom als Spannungswert aus und kann mit einem Analogeingang verdrahtet werden. Dabei entspricht 1 V dem Stromversorgungs-Nennstrom, also 5 A oder 10 A. Die Messung ermöglicht Anwendern eine permanente Diagnose des Laststroms und damit die Fehlererkennung durch erhöhten Strombedarf sowie ein optimiertes Energiemanagement.
Weitere Informationen zum Thema Sitop unter www.siemens.de/sitop
Weitere Informationen zu Siemens auf der SPS IPC Drives 2017 unter
www.siemens.de/sps-ipc-drives und www.siemens.com/presse/sps2017
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr

Kontakt

David Petry

Siemens AG

Werner-von-Siemens-Str. 65
91052 Erlangen

+49 (9131) 7-26616