Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung20. November 2018Digital FactoryNürnberg
Erweiterte Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten für Sinamics S210
Erweiterte Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten für Sinamics S210
Weitere neue Varianten werden das Leistungsspektrum der Sinamics S210 Geräte von 0,4 bis auf sieben Kilowatt und die dazugehörigen Simotics S-1FK2 Servomotoren mit Achshöhen bis 100 Millimeter ergänzen. Über eine optionale Lizenz können über die Standard-Safety-Funktionen weitere Sicherheitsfunktionen aktiviert werden. Mit der Einführung der neuen Sicherheitsfunktionen werden auch die in den Simotics-Motoren verbauten Geber auf eine 22-Bit-Auflösung erhöht. Die Servomotoren sind je nach Bedarf kompakt oder hochdynamisch ausgelegt und erreichen hohe Präzision und Dynamik. Dafür verantwortlich sind das optimale Zusammenspiel mit der schnellen Abtastung und den Regelalgorithmen von Sinamics S210, ein hochwertiges Feedback-System sowie die Kombination aus niedriger Rotorträgheit und hoher Überlastfähigkeit. Daher eignen sie sich vor allem für den Einsatz in Maschinen für Verpackung, Handling, Holz- und Keramikverarbeitung sowie Digitaldruck.
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400 Volt verfügbar.
Weitere Informationen zum Thema Sinamics S210 unter www.siemens.de/sinamics-S210
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Katharina Lamsa
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7975