Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung15. November 2018,
aktualisiert am26. November 2018Digital FactoryNürnberg
Neue Version (3.0) der Safety-Bibliothek für Regalbediengeräte erhöht Performance
Das Bild zeigt ein Regalbediengerät.
Im oberen Leistungsbereich ermöglichen nun Fremdlüfter hochdynamische Verfahrvorgänge. Somit können Fahrwerksmotoren deutlich dynamischer ausgelegt werden. Ein neuer Simatic-Baustein für energieoptimiertes Verfahren sorgt dafür, dass trotz zunehmender Dynamik Energie eingespart wird. Im unteren Leistungsbereich der Servogetriebemotoren sind nun die zweistufigen Kegelradgetriebe der Baureihe B19 im Direktanbau verfügbar. Dadurch können mehr Teleskopantriebe mit Simotics-Servogetriebemotoren ausgestattet werden.
Weitere Informationen zum Thema Safety-Bibliothek V3.0 und Advanced Position Control unter www.siemens.de/foerdertechnik-rbg
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Katharina Lamsa
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7975