Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung29. März 2019Energy ManagementErlangen
Siemens Schutzgeräte Siprotec 5 mit digitalem Zwilling virtuell testen
Das Bild zeigt den neuen digitalen Zwillings der Siprotec 5-Gerätereihe von Siemens.
Der neue, Cloud-basierte Siprotec DigitalTwin ist der virtuelle digitale Zwilling eines realen Siprotec 5-Gerätes, einschließlich aller Schnittstellen, Funktionen und Algorithmen. Damit lassen sich Leistung, Sicherheit und Verfügbarkeit von Siprotec 5-Geräten als Teil des Energieautomatisierungssystems umfassend testen – rund um die Uhr, von überall aus und ohne Hardware.
"Der digitale Zwilling des Siprotec 5-Gerätes ermöglicht unseren Kunden schnellere Zuschaltzeiten neuer Energieautomatisierungssysteme und führt zu reduzierten Betriebskosten durch kürzere Ausfallzeiten," sagte Ingo Erkens, Leiter der Geschäftseinheit Substation Automation & Protection in der Business Unit Digital Grid bei der Siemens Division Energy Management. "Auch für die Fehleranalyse leistet die Cloud-basierte Anwendung einen wichtigen Beitrag zur schnellen und einfachen Klärung der Ursache."
Siprotec 5 Schutzgeräte erfassen heute eine Vielzahl verschiedener Messwerte und Netzzustandsgrößen. Diese Daten dienen dem Schutz und der Automatisierung des Energiesystems. Weltweit sind mehr als 1,6 Millionen Siprotec Geräte installiert. Der innovative Siprotec DigitalTwin ist ein neuer Meilenstein auf dem Weg zur Digitalisierung von Energieautomatisierungssystemen.
Weitere Informationen zur Division Energy Management finden Sie unter www.siemens.de/energy-management
Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter www.siemens.com/siprotec-digitaltwin
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Eva-Maria Baumann
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
91058 Erlangen
+49 (9131) 1736620