Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Verlängerung der Linie 3 der Metro Sofia offiziell eingeweiht

Die 3,8 km lange Linie, bestehend aus 4 Stationen, die die Stadtteile Ovcha Kupel und Gorna Banya mit dem Stadtzentrum verbinden, ist am 24. April 2021 in Anwesenheit der Bürgermeisterin von Sofia, Frau Yordanka Fandakova, des Exekutivdirektors von "Metropolitan" EAD, Prof. Dr. Stoyan Bratoev, Manager von Siemens Mobility EOOD und Gäste, eröffnet worden.
„Der Ausbau der U-Bahn-Linie 3 ist ein weiterer wichtiger Schritt, um den Fahrgästen in Sofia eine schnellere, umweltfreundlichere und komfortablere Beförderung zu ermöglichen“, sagte Kalin Ivanov, CEO Siemens Mobility in Bulgarien.
Neben den verbesserten Passagierkomfort und Geschwindigkeit wird die dritte U-Bahnlinie mit modernen Inspiro-Zügen erhebliche Auswirkungen auf die lokale Umweltentwicklung haben: Die innerstädtischen Verkehrsnetze werden um bis zu 25 % entlastet, somit können über 11.000 Tonnen schädliche Emissionen pro Jahr eingespart werden.

Kontakt

Silke Thomson-Pottebohm

Siemens Mobility GmbH

Nonnendammallee 101
13629 Berlin
Germany 

+44 7808 822 780