Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Slowakische Niederlassung Siemens Mobility gelingt der Markteintritt für ETCS Onboard Unit Systeme in der Slowakei und Tschechien

Siemens Mobility und der slowakische Schienenfahrzeughersteller ŽOS Vrútky rüsten bis zu 41 Lokomotiven der tschechischen Eisenbahngesellschaft ČD Cargo a. s. mit ETCS Level 2 nach.  
Die Lokomotiven der Baureihe 130 werden mit der Siemens Mobility ETCS Lösung Trainguard 200 Onboard Unit für den transeuropäischen Frachtbetrieb in Polen, Tschechien und der Slowakei ausgestattet. Das Retrofit Projekt sieht die Integration der ETCS Onboard Unit Ausrüstung vor, als auch die Schnittstellenlösung zu den bestehenden nationalen Zugsicherungssystemen. Schnittstellenlösungen ermöglichen eine kostenoptimierte Nachrüstung von Schienenfahrzeugen für einen reibungslosen und sicheren grenzüberschreitenden Betrieb.
Siemens Mobility ist ein erfahrener und zuverlässiger ETCS Onboard-Unit Partner mit ETCS Retrofit Referenzen in ganz Europa. Trainguard 100/200 OBU ist eine skalierbare ETCS Lösung, die an jeden Schienenfahrzeugtypen angepasst werden kann. 

Kontakt

Christopher Mckniff

Siemens Mobility, Inc

SMO CC MR
One Penn Plaza
New York, NY 10119, USA

+1 646 715-6423