Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
News17. Oktober 2025Siemens AGMunich
Siemens Mobility erhöht Anteil von grünem Stahl in der Produktion
Mit einer neuen
Vereinbarung mit der voestalpine erhöht Siemens Mobility weiter den Anteil von
grünem Stahl in der Schienenfahrzeugproduktion. Ziel ist es, im Jahr 2025 rund
ein Fünftel der gelieferten Stahlmenge aus der CO₂-reduzierten
greentec steel Edition des Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine zu
beziehen. Die neue Vereinbarung beinhaltet auch eine Option auf zusätzliche
Mengen in den nächsten drei Jahren. Der Bezug erweitert das bereits 2022
gestartete Pilotprojekt „Grüner Stahl für Fahrwerke“ im Siemens Mobility
Weltkompetenzzentrum für Fahrwerke in Graz. Künftig entstehen dort jährlich
rund 3.000 Fahrwerke mit einem steigenden Anteil an CO₂-reduziertem
Material – ein wichtiger Schritt
hin zu einer noch klimafreundlicheren Bahnindustrie.
„Mit dem verstärkten
Einsatz von grünem Stahl leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit
der Bahnindustrie. Zugleich stärken wir damit unsere Wettbewerbsfähigkeit und
Resilienz und festigen unsere Vorreiterrolle als Anbieter nachhaltiger
Mobilitätslösungen“, sagt Andreas Mehlhorn, Head of Sustainability bei Siemens
Mobility.
Die
Premiumprodukte in der greentec steel Edition werden am voestalpine-Standort
Linz über eine CO₂-optimierte Herstellroute produziert und
verursachen bis zu 70 Prozent weniger Emissionen als konventioneller Stahl.
Siemens Mobility setzt CO₂-reduzierten Stahl bereits heute bei
Fahrwerken, Lokomotiven und Reisezugwagen ein und plant, den Anteil sukzessive
zu erhöhen.
Mit der
Vereinbarung setzt Siemens Mobility seine Nachhaltigkeitsstrategie konsequent
fort. Bis Ende des Geschäftsjahrs 2030 sollen die CO₂e-Emissionen
aus dem eigenen Betrieb um 90 Prozent reduziert werden; bis 2050 strebt das
Unternehmen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg
Netto-Null-Treibhausgasemissionen an. Der Einsatz von CO₂-reduziertem
Stahl trägt zur Erreichung dieser Ziele maßgeblich bei und macht die Bahn als
umweltfreundlichstes Verkehrsmittel noch nachhaltiger.
Mitte September
hat die voestalpine Siemens Mobility das Zertifikat zur Deklaration der
Treibhausgasemissionen (THG) für die bisher bezogenen Mengen übergeben. Dies
gewährleistet volle Transparenz und Rückverfolgbarkeit entlang der Lieferkette.