[{"name":"Home","site_name":"Presse | Unternehmen | Siemens","description":"","url_str":"\/de\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"9","base_nodepath":"\/node\/9","base_path":"\/de\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/de","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Siemens-Niederlassung Frankfurt betreibt Vertical Farming für den Eigenbedarf
Siemens Zukunftsfonds ermöglicht Anbau von Nahrungsmitteln in Siemens-Niederlassung Frankfurt
Vertical Farming Modell im Mitarbeiterrestaurant der Niederlassung installiert
Modell mit Siemens Steuerungs-Komponenten ausgestattet
Nahrungsmittel werden von Mitarbeitenden gepflanzt, geerntet und für die Zubereitung der Speisen verwendet
Siemens Zukunftsfonds ermöglicht Anbau von Nahrungsmitteln in Siemens-Niederlassung Frankfurt
Vertical Farming Modell im Mitarbeiterrestaurant der Niederlassung installiert
Modell mit Siemens Steuerungs-Komponenten ausgestattet
Nahrungsmittel werden von Mitarbeitenden gepflanzt, geerntet und für die Zubereitung der Speisen verwendet
Das Projektteam (v.l.n.r.) freut sich über das Vertical Farming Modell in der Siemens-Niederlassung Frankfurt: Kai Pfadenhauer, Koch in der Siemens-Niederlassung Frankfurt, Thoran Neeb, Betriebsratsvorsitzender der Siemens-Niederlassung Frankfurt, Claus Thiede, Betriebsleiter der Siemens-Niederlassung Frankfurt, und Kay Plat, Geschäftsführer von greenhub solutions.
Wer zukünftig im
Mitarbeiterrestaurant der Siemens-Niederlassung Frankfurt in Gateway Gardens essen
geht, erhält Speisen mit Nahrungsmitteln aus eigenem Anbau. Möglich macht das
ein Vertical Farming Modell, das im Restaurant installiert wurde und von
Mitarbeitenden der Niederlassung betrieben wird. In dem Modell sollen zunächst verschiedene
Sorten von Sprossengemüse, Basilikum und Pak Choi angebaut, geerntet und für
die Zubereitung der Speisen für die Mitarbeitenden und Besucher:innen der
Siemens Niederlassung-Frankfurt verwendet werden. Zukünftig werden weitere Kräuter
und Gemüsesorten angebaut werden.
Die Idee zum Anbau unter
kontrollierten Bedingungen (Controlled Environment Agriculture) kam von
Mitarbeitenden der Niederlassung. Grundlage dafür war ein Ideenwettbewerb im
Rahmen des Siemens Zukunftsfonds. Mit dem von Siemens mit dem
Gesamtbetriebsrat des Unternehmens vereinbarten Zukunftsfonds soll eine
lernende Organisation geschaffen werden, um so die Risiken des Strukturwandels
zu minimieren und gleichzeitig die Chancen der Veränderung im Sinne der
Beschäftigten zu optimieren. Teil davon sind Lernprogramme, die auf die
Nachhaltigkeitskompetenz der Beschäftigten abzielen.
Den Ideenwettbewerb hatten die Betriebsleitung und der
Betriebsrat der Siemens-Niederlassung Frankfurt ins Leben gerufen. Alle
Mitarbeitenden der Niederlassung waren aufgerufen, eine nachhaltige Projektidee
zur Bewusstseinsbildung für Nachhaltigkeit am Standort einzureichen. Rund 25
Projektideen haben die Frankfurter Mitarbeitenden eingereicht. Die Ideen wurden
von einer Jury auf Realisierbarkeit geprüft und bewertet. Die drei am besten
bewerteten Ideen wurden in der Betriebsversammlung vorgestellt. Per Live-Voting
haben sich die Mitarbeitenden für die Realisierung von Vertical Farming in der
Niederlassung Frankfurt entschieden.
„Auf die konstruktiven Ideen, das Engagement und die
Begeisterungsfähigkeit der Siemens-Belegschaft in Frankfurt bin ich sehr stolz“,
betont Claus Thiede, Betriebsleiter der Siemens-Niederlassung. „Mit dem
Vertical Farming Modell, das mit Siemens-Steuerungstechnik betrieben wird,
können wir Nahrungsmittel das ganze Jahr über in einer kontrollierten Umgebung
anbauen. Die robuste Gesundheit der Pflanzen und die beschleunigten
Wachstumsraten tragen dazu bei, den Wasserverbrauch zu minimieren.“
Der Anbau im Vertical Farming Modell in der Siemens-Niederlassung Frankfurt umfasst zunächst Pak Choi, Basilikum und verschiedene Sorten von Sprossengemüse und soll zukünftig um weitere Gemüse- und Kräutersorten erweitert werden.
Kay Plat, Geschäftsführer von greenhub solutions, weist Claus Diehm, Koch der Siemens-Niederlassung Frankfurt, in die Handhabung des Vertical Farming Modells ein.
Das Modell des Start-ups greenhub solutions wird vom Siemens Restaurant Services Team betrieben. Die frisch geernteten Produkte können so direkt im Restaurant verarbeitet werden. „Obwohl die Erträge nicht unseren gesamten täglichen Bedarf decken, bieten sie eine hervorragende Gelegenheit, über den Tellerrand hinauszublicken“, erklärt Marco Ribas-Heredia, Regionalleitung der Restaurant Services bei Siemens. „Wir sind überzeugt, dass dieses Projekt nicht nur in unserem Mitarbeiterrestaurant, sondern auch branchenweit für Begeisterung sorgen und wichtige Impulse für die Lebensmittelindustrie setzen wird.“
Das Vertical Farming Modell ermöglicht effizientes und nachhaltiges Pflanzenwachstum. Zusammen mit der Farm Management App von greenhub ermöglichen die Siemens Komponenten im Schaltkasten des Modells eine automatisierte Bewässerung und Beleuchtung der Pflanzen. Durch den Einsatz der neusten Generation von Leistungsschutzschaltern können zudem elektrische Kenngrößen problemlos erfasst und an mobile Geräte, PCs oder übergeordnete IoT-Schnittstellen übermittelt werden, um Cloud-Anwendungen zu unterstützen. Das Modell von greenhub sammelt kontinuierlich Daten über das Wachstum der Pflanzen, um die Steuerung von Licht und Nährstoffen zu optimieren. Diese Daten ermöglichen es, die Ressourceneffizienz zu maximieren und gleichzeitig hochwertige Lebensmittel auf umweltfreundliche Weise und ohne Pestizide zu produzieren.
In dem Vertical Farming Modell in der Siemens-Niederlassung Frankfurt bauen Mitarbeitende des Mitarbeiterrestaurants verschiedene Sorten von Sprossengemüse, Basilikum und Pak Choi an.
Mitarbeitende des Mitarbeiterrestaurants der Siemens-Niederlassung Frankfurt ernten die Nahrungsmittel und verwenden sie für die Zubereitung der Speisen.
Anbau unter kontrollierten Bedingungen in der
Landwirtschaft
Controlled Environment Agriculture (CEA) ist eine
technologiebasierte Anbaumethode, die Nachhaltigkeit und Rentabilität
verbindet. Die Steuerungssysteme von Siemens ermöglichen es, das
Pflanzenwachstum zu optimieren, Ressourcen zu schonen und die Erträge zu
steigern, während sie gleichzeitig die Vorteile der Automatisierung und
datengestützter Erkenntnisse nutzen. Das Ergebnis ist ein entscheidender
Wettbewerbsvorteil: Produkte aus einer CEA-Anlage sind deutlich größer und
qualitativ hochwertiger als Pflanzen aus der konventionellen Landwirtschaft.
Gleichzeitig verbraucht Controlled Environment Agriculture weniger Ressourcen
wie Wasser, Boden, Pestizide und die generelle Landnutzung. Im Vergleich zu
traditionellen Anbaumethoden können bis zu 95 Prozent Wasser eingespart und
mehr als 300 Prozent Wachstum pro Quadratmeter erzielt werden.
Fortschrittliche Technologie für intelligente
Landwirtschaft
Die Weiterentwicklung der Pflanzenwissenschaften in
Verbindung mit besser zugänglichen Daten führt zu neuen Konzepten der
intelligenten Landwirtschaft. Landwirte nutzen KI, Analytik und IoT, um
neuartige Entscheidungen zu treffen, z. B. anhand von Echtzeitdaten über
Wetter, Temperatur und Bodenfeuchtigkeit. Automatisierte und digitalisierte
Prozesse tragen dazu bei, Energie- und Arbeitskosten zu senken. Die
Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen von Siemens helfen, Transparenz
für diese Daten zu schaffen.
Siemens Komponenten im Schaltkasten des Modells ermöglichen eine automatisierte Bewässerung und Beleuchtung der Pflanzen.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welt befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
greenhub entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für die Indoor Landwirtschaft. Im Fokus stehen dabei die neuesten Software- und Biologieentwicklungen. Forschende werden unterstützt, die Grenzen des Möglichen in der pflanzenzentrierten Entwicklung des Indoor Farmings zu erweitern. Betreibende von Gewächshäusern sowie Vertical Farming und Züchter wird ermöglicht, neue Pflanzen und Anbaustrategien zuverlässig zu testen. Durch die Verknüpfung mit datenbasierten Entscheidungen wird die lokale Lebensmittelproduktion an jedem Ort der Welt 365 Tage im Jahr für jede Pflanze möglich.