Die
Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW) setzen auf eine nachhaltige
Mittelspannungsschaltanlage von Siemens. Die neue 5-feldrige Anlage NXPLUS C
24 aus dem umweltfreundlichen blue GIS-Portfolio von Siemens Smart
Infrastructure wurde in der Transformatorenstation Wiesengasse West in
Schaan/Liechtenstein vom Kunden in Betrieb genommen. Damit ist LKW einer der
ersten Netzbetreiber, der eine komplette Mittelspannungsschaltanlage auf das
klimafreundliche Isoliergas Clean Air umgestellt hat.
Siemens
erweitert das Sinteso-Brandschutzportfolio um aktualisierte
FC20-Brandmelderzentralen, IoT-fähige Melder FDOOT241-A, FDO241, FDOOT221 und
FDO221 mit störungsfreier Prüfung sowie um die mobile App Sinteso Connect, die
die bestehenden Cloud Apps ergänzt. Damit profitieren Berater und Kunden von
Ressourcenoptimierung, vereinfachter Planung und Wartung sowie höherem Komfort
im Betrieb.
Neue Kollaborationstools für die mobile Comfy-App unterstützen hybride Arbeitsmodelle bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz
Mit dem neuen Coworker Future Filter die Zusammenarbeit stärken sowie die einfache Herstellung
sozialer Kontakte ermöglichen
Neue Funktionen tragen Ergebnisse einer Umfrage von Siemens Rechnung und wurden auf der Hannover Messe angekündigt; verfügbar ab Juni 2022
Die Gebäudeautomationsstationen Desigo PXC 4, 5 und 7 ermöglichen massgeschneiderte, skalierbare
Lösungen für alle Gebäudetypen. Höhere Resilienz und Sicherheit dank BACnet-Secure-Connect-Kommunikation Volle Flexibilität mit Onboard-WLAN und Cloud-Fernzugriff
VBG testet Elektrobus sowie
Ladesystem von Siemens
Die VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG testet auf der «Innovationslinie
759» Fahrzeuge, Infrastruktur und Betrieb des öffentlichen Verkehrs unter
realen Bedingungen. Seit neun Monaten ist im Rahmen eines Elektrobus-Pilotprojekts
an der Endhaltestelle am Flughafen Zürich ein vollautomatisches Siemens-Batterieladesystem
mit absenkbarem Pantografen im Einsatz.
Siemens-Preis für neues
System zur Brauchwarmwasseraufbereitung
Patrick Heller und Lorenz Rüegsegger,
Gebäudetechnikabsolventen der Hochschule Luzern (HSLU), gewinnen den mit 10’000
Franken dotierten nationalen Siemens Excellence Award. Ihre Bachelorarbeit mit
dem Titel «Optimale Regelung für ein neuartiges dezentrales Latentspeichermodul
in einem Mehrfamilienhaus» hat die Jury überzeugt.
Siemens verzeichnet in der Schweiz im ersten Halbjahr des
Geschäftsjahres 2022 ein stabiles Ergebnis. Der Umsatz übertraf in den ersten
sechs Monaten (1. Okt. 2021 – 31. März 2022) die Milliardengrenze und lag mit 1,079
Mrd. Franken leicht über dem Wert des Vorjahres (1,072 Mrd. Franken). Als einer
der grössten Technologie-Arbeitgeber im Land beschäftigt Siemens per Ende März
2022 insgesamt 5'959 Mitarbeitende in der Schweiz, 71 mehr als zu Beginn des
Geschäftsjahres.
Nach vierjähriger Pause trifft sich die Schweizer Strom- und Energiewirtschaft vom 17. bis 19. Mai
2022 in der Messe Zürich wieder zu den Powertagen. Auch Siemens Schweiz ist vor Ort und stellt
in der Halle 5, am Stand C10 ihre Lösungen vor. Thematisch widmet sich Siemens Schweiz an
den Powertagen dem Energiesystem der Zukunft und damit verbundenen Lösungen für die
Schnittstelle zwischen Netz und Verbraucher:innen – dem Grid Edge.
Siemens Smart
Infrastructure wurde vom unabhängigen Analystenhaus Verdantix als führender
Anbieter von IoT-Plattformen für intelligente Gebäude eingestuft. In der
jüngsten Ausgabe der Verdantix-Studie „Green Quadrant: IoT Platforms for Smart
Buildings 2022" wurden 17 IoT-Plattformen für intelligente Gebäude analysiert.
Siemens Smart Infrastructure wurde dabei als einer der führenden Anbieter von
IoT-Technologien eingestuft, die die wichtigsten Prioritäten von Immobilienunternehmen
erfüllen.