Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht02 oktober 2018Siemens MobilityMünchen
ÖBB en Siemens ontwikkelen trein die wordt aangedreven met batterijen
![](http://www.siemens.be/cmc/upload/cms/images/press/IM2018090639MO_300dpi.jpg)
“Bij ÖBB hechten we veel belang aan klimaatbescherming. We zoeken altijd naar manieren om onze producten te verbeteren en milieuvriendelijker te maken. In het kader van dit streven zal ÖBB in de toekomst oplossingen blijven zoeken voor de vervanging van dieseltreinen. Als het grootste klimaatbeschermend bedrijf van Oostenrijk, neemt ÖBB met de Cityjet eco het voortouw in de strijd tegen klimaatverandering”, aldus Evelyn Palla, lid van de raad van bestuur van ÖBB Personenverkehr AG.
“Alternatieve en milieuvriendelijke aandrijvingssystemen zoals batterijen, waterstof en hybride systemen worden steeds belangrijker in onze portefeuille. De Desiro ML OBB Cityjet eco kent heel wat winnaars: voor relatief lage investeringskosten krijgt onze klant een veel flexibeler treinpark en kunnen passagiers profiteren van extra reiscomfort”, aldus Sabrina Soussan, CEO van Siemens Mobility.
Siemens ontwikkelt een elektro-hybride batterijaandrijving waarmee de trein zijn nieuw geïnstalleerde batterijen via de pantograaf kan opladen op geëlektrificeerde spoorlijnen. Deze energie kan dan worden gebruikt om de trein aan te drijven op niet-geëlektrificeerde trajecten. Zodra de trein de geëlektrificeerde lijn verlaat, staan de batterijen in voor de stroomvoorziening van de trein. Siemens en ÖBB zullen deze technologie de komende maanden grondig testen in het kader van een proefproject en het systeem verder ontwikkelen met het oog op serieproductie.
In dit gezamenlijke project met Siemens is ÖBB een van de eerste Europese spoorwegmaatschappijen die waardevolle knowhow op dit gebied verwerft en zo de kwaliteit van zijn diensten voor passagiers kan verbeteren en de duurzaamheid van zijn vloot verder kan uitbreiden. Het proefproject zal worden uitgevoerd met een trein uit de Desiro ML-reeks van Siemens die momenteel voor ÖBB wordt geproduceerd. Het ontwerp van de trein laat een bijkomende dakbelasting toe. Hierdoor kan de gebruikelijke productie- en leveringstermijn voor een nieuwe trein van 36 maanden worden gereduceerd tot minder dan de helft.
Het batterijsysteem op de middelste wagon van het geconverteerde treinstel bestaat uit drie batterijcontainers, twee DC/DC-regelaars, een batterijkoeler en andere elektronische onderdelen. Het systeem maakt gebruik van lithium-titanaatbatterijen (LTO-technologie). Deze aangepaste batterijen kunnen dankzij hogere oplaadstromen sneller worden opgeladen dan conventionele lithium-ionbatterijen. Dankzij een speciaal thermisch concept voor de batterijcontainers wordt verwacht dat externe weersomstandigheden geen invloed zullen hebben op de levensduur van de batterijen en hun laadniveau. Wanneer de batterijen klaar zijn voor serieproductie, zouden ze een levensduur van ongeveer 15 jaar hebben, wat betekent dat ze slechts één keer zullen moeten worden vervangen gedurende de hele levensduur van de trein.
Meer informatie
ÖBB: De grootste aanbieder van mobiliteitsdiensten van Oostenrijk
Als totaalaanbieder van mobiliteitsdiensten brengt de ÖBB Groep jaarlijks 459 miljoen passagiers en 115 miljoen ton goederen op een ecologisch verantwoorde manier naar hun bestemming. 100 procent van de tractiestroom is afkomstig van hernieuwbare bronnen. ÖBB was een van de meest stipte spoorwegen in Europa in 2017, met een stiptheid van ongeveer 96 procent. In de hele groep zorgen 41.107 werknemers in de trein en in de bus (plus ongeveer 1.900 werknemers in opleiding) ervoor dat ongeveer 1,3 miljoen passagiers elke dag veilig hun bestemming bereiken. De strategische moedermaatschappij van de Groep is ÖBB-Holding AG. www.oebb.at
Als totaalaanbieder van mobiliteitsdiensten brengt de ÖBB Groep jaarlijks 459 miljoen passagiers en 115 miljoen ton goederen op een ecologisch verantwoorde manier naar hun bestemming. 100 procent van de tractiestroom is afkomstig van hernieuwbare bronnen. ÖBB was een van de meest stipte spoorwegen in Europa in 2017, met een stiptheid van ongeveer 96 procent. In de hele groep zorgen 41.107 werknemers in de trein en in de bus (plus ongeveer 1.900 werknemers in opleiding) ervoor dat ongeveer 1,3 miljoen passagiers elke dag veilig hun bestemming bereiken. De strategische moedermaatschappij van de Groep is ÖBB-Holding AG. www.oebb.at
Siemens Mobility is een afzonderlijk beheerde onderneming van Siemens AG. Siemens Mobility is al meer dan 160 jaar leider in transportoplossingen en blijft zijn portfolio continu innoveren in zijn kernactiviteiten, namelijk rollend materieel, spoorautomatisering en -elektrificatie, kant-en-klare systemen, intelligente verkeerssystemen en aanverwante diensten. Door middel van digitalisering stelt Siemens Mobility mobiliteitsoperatoren over de hele wereld in staat infrastructuur intelligent te maken, waarde duurzaam te verhogen over de gehele levenscyclus, de ervaringen van de passagiers te verbeteren en beschikbaarheid te garanderen. In boekjaar 2017, dat eindigde op 30 september 2017, boekte de vroegere Siemens Mobility-afdeling een omzet van € 8,1 miljard en telde de onderneming 28.400 medewerkers over de hele wereld. Meer informatie is beschikbaar op: www.siemens.com/mobility.