It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Press Release10 mei 2021Smart InfrastructureErlangen
Siemens maakt klimaatneutrale, veilige energiedistributie mogelijk met
nieuwe Clean Air-schakelinstallaties
Fluorgasvrije Clean Air-schakelinstallaties breiden Blue GIS-portfolio uit tot 24 kV
Beproefde en veilige technologieën voor een eenvoudig beheer gedurende de volledige levenscyclus
Digitale voorzieningen verhogen de betrouwbaarheid van alle netten en optimaliseren de werking
Siemens Smart Infrastructure breidt haar
portfolio van milieuvriendelijke, gasgeïsoleerde schakelinstallaties (GIS) uit
tot 24 kilovolt (kV) met de nieuwe fluorgasvrije
middenspanningsschakelinstallatie type NXPLUS C 24. Het gebruik van Clean Air,
een natuurlijk isolatiemedium, in combinatie met beproefde vacuümschakeltechnologie
maakt het gebruik van gasmengsels op basis van fluor (F-gassen) overbodig,
waardoor klimaatneutrale energiedistributie mogelijk is. De schakelinstallaties
zijn uitgerust met digitale functies die een veilige, betrouwbare en
kostenefficiënte werking mogelijk maken.
Fluorgasvrije Clean Air-schakelinstallaties breiden Blue GIS-portfolio uit tot 24 kV
Beproefde en veilige technologieën voor een eenvoudig beheer gedurende de volledige levenscyclus
Digitale voorzieningen verhogen de betrouwbaarheid van alle netten en optimaliseren de werking
Siemens Smart Infrastructure breidt haar
portfolio van milieuvriendelijke, gasgeïsoleerde schakelinstallaties (GIS) uit
tot 24 kilovolt (kV) met de nieuwe fluorgasvrije
middenspanningsschakelinstallatie type NXPLUS C 24. Het gebruik van Clean Air,
een natuurlijk isolatiemedium, in combinatie met beproefde vacuümschakeltechnologie
maakt het gebruik van gasmengsels op basis van fluor (F-gassen) overbodig,
waardoor klimaatneutrale energiedistributie mogelijk is. De schakelinstallaties
zijn uitgerust met digitale functies die een veilige, betrouwbare en
kostenefficiënte werking mogelijk maken.
Duurzaamheid speelt al een belangrijke rol bij
energieopwekking. Volgens Strom-Report.de was bijna de helft van de
elektriciteit die in 2019 in Duitsland werd opgewekt afkomstig van hernieuwbare
bronnen. “Wanneer elektrische energie op een milieuvriendelijke manier wordt
opgewekt, moeten transmissie en distributie dat voorbeeld volgen.
Schakelinstallaties zijn essentieel voor een veilige, betrouwbare en efficiënte
energiedistributie in alle netwerkstructuren en spelen daarom een belangrijke
rol in de infrastructuur van vandaag en morgen”, aldus Stephan May, CEO van de
Distribution Systems Business Unit bij Siemens Smart Infrastructure.
De nieuwe gasgeïsoleerde schakelinstallatie maakt deel uit van het Blue GIS-portfolio van Siemens. In de NXPLUS C 24 schakelt en dooft een vacuümbuis de vlamboog, terwijl Clean Air de isolatie verzorgt voor de stroomvoerende geleiders in de hermetisch afgesloten behuizing van de schakelinstallatie. Dit isolatiemiddel bestaat uitsluitend uit de natuurlijke bestanddelen van omgevingslucht, zoals stikstof en zuurstof. Daardoor is er geen speciale uitrusting nodig, anders dan bij gebruik van F-gassen of F-gasmengsels. Gedurende de volledige levenscyclus is een eenvoudig beheer van de schakelapparatuur gegarandeerd. Bovendien hoeven de gebruikte gashoeveelheden en geproduceerde emissies hierdoor niet langer verplicht gerapporteerd te worden.
De schakelinstallaties worden gebruikt in
openbare en industriële netten op primair distributieniveau. Ook de structuur
van het distributienet moet worden aangepast aan de eisen die voortvloeien uit
steeds meer gedecentraliseerde hernieuwbare energiebronnen en 'prosumenten'.
Het resultaat is dat de elektriciteitsstromen complexer, bidirectioneel en
moeilijker te regelen zijn. Net als alle schakelinstallaties in het Blue
GIS-portfolio is de nieuwe NXPLUS C 24 voorzien van geïntegreerde sensoren en
communicatie-interfaces met bovenliggende systemen op het gebied van
automatisering en het Internet of Things (IoT). Hierdoor wordt de transparantie
op alle relevante knooppunten in het distributienet vergroot, is de
energiedistributie eenvoudiger te bewaken en te controleren, en het verhoogt
tegelijkertijd de kostenefficiëntie.
Het Blue GIS-portfolio van Siemens behoudt alle
bewezen voordelen van traditionele, gasgeïsoleerde schakelinstallaties,
waaronder compacte afmetingen, betrouwbaarheid, lange levensduur en
onderhoudsvrije werking. Na de modellen met 8DAB 12- en 8DJH
12-schakelapparatuur met een nominale spanning tot 12 kV die al in
klantinstallaties worden ingezet, is de NXPLUS C 24 de derde
middenspanningsschakelinstallatie uit het Blue GIS-portfolio van Siemens en de
eerste met een nominale spanning tot 24 kV. De Blue GIS-lijn zal binnenkort
verder worden uitgebreid met een middenspanningsverdeler (ring main unit - RMU)
met dezelfde nominale spanning.
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. De wereldwijd actieve onderneming focust op intelligente infrastructuren voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals op automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën. Siemens verbindt de digitale en de fysieke wereld met elkaar, ten voordele van klanten en de maatschappij in haar geheel. Met Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens mee vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie; de onderneming is sinds 28 september 2020 tevens beursgenoteerd. In boekjaar 2020, afgesloten op 30 september 2020, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 57,1 miljard en een nettowinst van € 4,2 miljard. Vanaf 30 september 2020 had de onderneming wereldwijd zo’n 293.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.