La Conférence CIGRE Belgium 2014 (International conference on Innovation for secure and efficient transmission grids), qui se tiendra du 12 au 14 mars inclus à Bruxelles à l’hôtel Crown Plaza, sera l’occasion pour Siemens de présenter son expertise dans le domaine de l'énergie. La demande grandissante en électricité, le développement des énergies renouvelables et le transport d'énergie en masse sur de longues distances ne sont que quelques uns des enjeux de la nouvelle ère énergétique. La sécurité, la rentabilité et le respect de l’environnement sont aussi des impératifs essentiels du réseau énergétique de demain.
Solutions
Grâce à son expertise, à ses solutions intelligentes et à ses technologies novatrices, Siemens a tous les atouts en main pour relever ces défis. Dans le cadre de la conférence CIGRE Belgium 2014, l’entreprise présentera des solutions spécifiques qui contribuent à assurer la stabilité du réseau énergétique. Siemens possède en effet une longue expérience dans le développement du transport de l'énergie, depuis les liaisons HVDC (High Voltage Direct Current) de pointe jusqu’aux applications Smart Grid, en passant par les sous-stations haute tension mobiles et offshore.Ses experts se tiendront à la disposition des visiteurs pour partager leur savoir-faire et leurs connaissances.
Afin d’utiliser de manière optimale l’énergie des Ateliers du Saupont, une entreprise de travail adapté située à Bertrix, le bureau d’ingénierie Coretec a développé une solution de trigénération basée sur la turbine à vapeur SST-040 de Siemens. Une première : c’est la première installation au monde d’une turbine à vapeur Siemens de ce type. La vapeur générée dans une chaudière biomasse est utilisée pour générer de l’électricité via la turbine à vapeur, de plus la chaleur résiduelle est utilisée pour les besoins de chauffage mais aussi pour la climatisation du site. Et puisque l’installation fonctionne à la biomasse (en l’occurrence, les déchets de bois de l’atelier protégé), elle est un parfait exemple d’utilisation optimale de l’énergie produite à partir d’une source durable.
Soucieux de remplacer un moteur à vapeur peu performant, les Ateliers du Saupont à Bertrix se sont adressés au bureau Coretec Engineering, lequel a porté son choix sur la toute nouvelle turbine SST-040 de Siemens, une turbine « plug & play » au prix adapté à ce type d’application de petite puissance qui délivre une puissance électrique de 75 à 300 kWe.
Siemens Energy a livré la centrale belge à cycle combiné T-Power à T-Power s.a., société détenue à parts égales par International Power plc, Siemens Project Ventures GmbH et Tessenderlo Chemie s.a. L’exploitation commerciale de la centrale avait déjà débuté le 15 juin dernier. T-Power est une centrale à cycle combiné gaz-vapeur à haute efficacité énergétique conçue par Siemens. Avec un rendement de 58 %, la centrale produira quelque 430 mégawatts (MW) par an dans le strict respect des réglementations environnementales les plus récentes. La technique de brûleur ultra moderne de Siemens permet d’abaisser les émissions d’oxyde d’azote bien en deçà des prescriptions légales. La nouvelle centrale se distingue aussi par une flexibilité opérationnelle élevée, des temps de démarrage très courts et un cycle de charge rapide, des caractéristiques de plus en plus cruciales vu l’importance croissante que prend l’énergie éolienne, par nature fluctuante, dans le réseau. Une partie de l’électricité produite par la centrale sera consommée par les processus de production très énergivores de l’usine chimique voisine, le reste étant injecté dans le réseau. Avec une capacité totale de 430 MW, la centrale pourra approvisionner plus de 240 000 foyers belges en électricité écocompatible.
Siemens Energy a construit cette centrale dans le cadre d’un contrat clé en mains et fourni tous les principaux composants – une turbine à gaz SGT5-4000F, une turbine à vapeur SST5-3000 et un générateur SGen-2000H à refroidissement par hydrogène. La centrale a été mise en service comme prévu à la mi-2011 mais affiche une capacité et un rendement supérieurs aux estimations. Elle devrait permettre de faire face aux charges intermédiaires et de pointe. T-Power a également conclu un contrat de maintenance de 14 ans avec Siemens pour la turbine à gaz.
- Le montant de la commande s’élève à environ 320 millions d’euros
Siemens Energy a obtenu une commande en vue de la construction clé sur porte d’une centrale électrique à cycle combiné à Tessenderlo. L’acheteur est le producteur d’énergie indépendant T-Power S.A., dans lequel International Power plc, Siemens Project Ventures GmbH et Tessenderlo S.A. détiennent chacun une part de 33 pour cent. Le volume total de la commande, y compris un contrat de maintenance à long terme pour la turbine à gaz, est d’environ 320 millions d'euros.