Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse29 November 2016Gas and PowerHuizingen
Amprion et Elia choisissent Siemens pour le projet HVDC d’interconnexion ALEGrO
Siemens sera chargé de la conception du système, de la fourniture, de l’installation et de la mise en service de l’ensemble des composants des deux stations de conversion. Siemens utilisera pour ce faire la technologie HVDC Plus. Cette technologie offre un grand degré de contrôle et apportera des avantages opérationnels aux deux réseaux de transport. La mise en service commerciale d’ALEGrO est prévue pour 2020.
La Commission européenne a désigné le projet ALEGrO comme un de ses projets d’intérêt commun. La liaison haute tension pourra transporter jusqu’à 1.000 MW d’énergie, avec un degré élevé de contrôle des flux d’énergie entre la Belgique et l’Allemagne. Elle transportera suffisamment d’électricité pour alimenter un demi-million de foyers.
ALEGrO contribuera grandement à l’intégration des marchés européens de l’énergie et à réduire les congestions sur le réseau dues aux échanges liés à la production d’énergie renouvelable.
ALEGrO augmentera la sécurité énergétique tant en Belgique qu’en Allemagne. Outre la capacité de transport supplémentaire, ALEGrO permettra l’intégration des énergies renouvelables, le contrôle rapide et des interventions protectives sur les stations de conversion d’énergie offrant aux GRT la possibilité d’ajuster le volume d’électricité et la direction des flux, et d’améliorer ainsi la performance du réseau électrique.
Klaus Kleinekorte, Managing Director d’Amprion:
« ALEGrO va augmenter la sécurité et la puissance du réseau électrique européen. Nous pourrons contrôler les flux d’électricité avec un haut niveau de précision et ajuster leur volume et leur direction. »
« ALEGrO va augmenter la sécurité et la puissance du réseau électrique européen. Nous pourrons contrôler les flux d’électricité avec un haut niveau de précision et ajuster leur volume et leur direction. »
Markus Berger, Chief Officer Infrastructure d’Elia:
« Les interconnexions s’appuyant sur des technologies innovantes permettront de réduire progressivement les congestions sur le réseau de transport européen. L’augmentation des échanges électriques améliorera le fonctionnement du marché et devrait entraîner une baisse des prix de l’énergie. »
« Les interconnexions s’appuyant sur des technologies innovantes permettront de réduire progressivement les congestions sur le réseau de transport européen. L’augmentation des échanges électriques améliorera le fonctionnement du marché et devrait entraîner une baisse des prix de l’énergie. »
Ralf Christian, CEO du département Energy Management de Siemens :
« ALEGrO utilisera HVDC Plus, notre technologie de pointe dans le domaine de la conversion. La solution HVDC Plus de Siemens assure une fiabilité et une efficacité maximales en matière de transmission d’énergie, indépendamment des conditions météo et du réseau. Grâce à la technologie HVDC Plus, le défi que constitue la production fluctuante des sources d’énergie renouvelable peut être résolu. ”
« ALEGrO utilisera HVDC Plus, notre technologie de pointe dans le domaine de la conversion. La solution HVDC Plus de Siemens assure une fiabilité et une efficacité maximales en matière de transmission d’énergie, indépendamment des conditions météo et du réseau. Grâce à la technologie HVDC Plus, le défi que constitue la production fluctuante des sources d’énergie renouvelable peut être résolu. ”
Elia et Amprion avaient déjà signé un contrat avec Silec Cable le 29 septembre 2016 pour la construction de la ligne souterraine longue de 90 km.
Photos en haute résolution
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.