Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse21 August 2017Siemens MobilityMunich
Siemens construit une autoroute électrique en Allemagne
Ce sera le premier test grandeur nature de l’eHighway sur une autoroute publique allemande. Siemens sera responsable de la planification, de la construction et, en option, de la maintenance du système. Celui-ci fait partie du projet ELISA (Electrified, innovative heavy freight transport on autobahns) du ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Protection de la nature, de la Construction et de la Sûreté nucléaire (BMUB). C’est Hessen Mobil, la société en charge de la gestion des infrastructures routières et de la circulation dans le Land de Hesse, qui gère le projet.
« La construction du système apportera la preuve qu’il est possible d’intégrer des caténaires dans des infrastructures autoroutières publiques. Il sera utilisé sur de véritables réseaux de transport et démontrera la faisabilité d’un transport de marchandises sans impact climatique dans la région urbaine de Francfort », explique Gerd Riegelhuth, responsable des transports chez Hessen Mobil.
« L’autoroute électrique représente une solution économiquement viable de transport routier de marchandises sans incidence sur le climat. Notre technologie offre une alternative réelle et réalisable aux camions utilisant des moteurs à combustion interne », ajoute Roland Edel, Chief Technology Officer de la division Mobility de Siemens.
« L’eHighway est deux fois plus efficace que des moteurs à combustion interne. Cela permet non seulement de diviser la consommation d’énergie par deux, mais aussi de réduire sensiblement la pollution atmosphérique locale. Le système est basé sur un pantographe intelligent installé sur les camions, combiné à une motorisation hybride. Les camions ainsi équipés circulent localement sans émissions polluantes grâce à l’électricité fournie par la caténaire et basculent automatiquement sur le moteur hybride lorsqu’ils empruntent des routes sans caténaire.
Plus d'informations:
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Contact
Ellen Schramke
Siemens AG
Nonnendammallee 101
13629 Berlin
Allemagne
13629 Berlin
Allemagne
+49 (30) 386-22370