Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse19 March 2018Siemens MobilityMunich
Le tram du Grand Copenhague sera construit par Siemens
La ligne de tram couvrira 28 kilomètres en double voie avec 29 stations et reliera Lyngby, dans la banlieue nord de Copenhague, à Ishøj, dans la banlieue sud. Chaque tram Avenio aura une capacité de 64 places assises et 199 places debout. La ligne longera le Ring 3 et remplacera le service de bus afin de réduire l’empreinte carbone des transports publics dans le cadre du « Fingerplanen», lancé en 1947 pour développer une structure urbaine le long de cinq axes de transport constituant des « doigts ».
« Forte de plus de 130 ans d’expérience dans la construction de trams électriques, Siemens propose à ses clients des projets clé en main sous la forme d’une solution globale intégrée qui répond parfaitement aux besoins de n’importe quelle ville ou municipalité. Siemens se veut ainsi un partenaire fiable pour les pouvoirs publics locaux. Le tram de Siemens permet non seulement aux villes de rendre la mobilité plus durable et plus économique, mais aussi d’offrir un mode de transport commode qui renforce l’attractivité des quartiers urbains, contribuant ainsi au développement social », commente Michael Peter, CEO de la division Mobilité de Siemens.
L’objectif du tram du Grand Copenhague est de développer les faubourgs de la ville et de connecter ces « doigts » à l’hyper-centre et aux 11 municipalités situées entre eux. Le projet renforcera le caractère écologique des transports à Copenhague tout en améliorant sensiblement l’infrastructure urbaine, ce qui se traduira par une meilleure qualité de l’air et une réduction des embouteillages dans la capitale. Il aidera ainsi Copenhague à devenir la première capitale neutre en carbone à l’horizon 2025.
En savoir plus:
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Contact
Ellen Schramke
Siemens AG
Nonnendammallee 101
13629 Berlin
Allemagne
13629 Berlin
Allemagne
+49 (30) 386-22370