Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release19 maart 2018Siemens MobilityMünchen
Siemens bouwt tramsysteem voor de metropool Groot-Kopenhagen
De tramlijn zal bestaan uit 28 kilometer dubbelspoor met 29 stations en zal Lyngby, een noordelijke voorstad van Kopenhagen, verbinden met Ishøj ten zuiden van de stad. Elke Avenio-tram beschikt over een capaciteit van 64 zitplaatsen en 199 staanplaatsen. Het traject zal tevens langs de autosnelweg Ring 3 lopen en er de busdienst vervangen. Het project maakt deel uit van het in 1947 opgestelde stedelijke ontwikkelingsplan, ook bekend als ”Fingerplanen”, en kadert in de doelstelling van de ‘decarbonisering’ van het openbaar vervoer.
“Met meer dan 130 jaar ervaring in de bouw van elektrische trams biedt Siemens zijn klanten sleutelklare projecten als onderdeel van een geïntegreerde totaaloplossing op maat van de behoeften van om het even welke stad of agglomeratie. Siemens is een bijzonder betrouwbare partner voor steden en gemeenten. Tramsystemen van Siemens helpen steden bij het verduurzamen en voordeliger maken van hun mobiliteit. Als aantrekkelijke vervoerswijze hebben ze een positief effect op de ontwikkeling van stadswijken en leveren ze ook een positieve bijdrage aan de sociale ontwikkeling”, aldus Michael Peter, CEO van de Siemens-divisie Mobility.
Het achterliggende doel van de bouw van een tramsysteem in de metropool Groot-Kopenhagen is de ontwikkeling van de buitenwijken en voorsteden en de verbinding ervan met de hoofdstad en de 11 tussenliggende gemeenten. Dit project zal het vervoer in Kopenhagen vergroenen en versterken en betekent dan ook een aanzienlijke opwaardering van de stedelijke infrastructuur. Het zal een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de luchtkwaliteit en het terugschroeven van files en verkeerscongestie in de hoofdstad. Bovendien ondersteunt het project zo het streven van Kopenhagen om tegen 2025 ’s werelds eerste CO2-neutrale hoofdstad te worden.
Meer informatie:
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Contact
Ellen Schramke
Siemens AG
Nonnendammallee 101
13629 Berlijn
Duitsland
13629 Berlijn
Duitsland
+49 (30) 386-22370