Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

La Deutsche Bahn et Siemens mettent au point l'exploitation digitalisée du S-Bahn de Hambourg

L'accord prévoit qu'un tronçon de 23 kilomètres sur la ligne 21 du S-Bahn, entre les gares de Berliner Tor et de Bergedorf/Aumühle, sera équipé en vue d'une exploitation entièrement automatisée, et que quatre rames seront parallèlement dotées de la technologie requise. Les trois partenaires ont décidé de partager les coûts du projet, qui avoisinent les 60 millions d'euros. En octobre 2021, lorsque Hambourg accueillera le Congrès mondial des systèmes de transports intelligents (Intelligent Transport Systems - ITS), ces rames seront commandées de manière entièrement digitale.
Ronald Pofalla, membre du conseil d'administration chargé des infrastructures de la Deutsche Bahn, explique : « À Hambourg, nous commençons à digitaliser les opérations sur l'un de nos réseaux S-Bahn les plus importants d'Allemagne. Il s'agit là d'une étape majeure dans notre programme « Des voies digitales pour l'Allemagne » axé sur l'avenir, car elle marque le début de la plus formidable évolution technologique de ces dernières années. Ce projet sera une référence-clé pour la conception et le développement des réseaux ferroviaires intelligents et respectueux du climat dont nous avons besoin, en particulier dans les grandes villes. C'est un jour faste pour les chemins de fer allemands. »
Le Dr Peter Tschentscher, maire de la Ville libre et hanséatique de Hambourg, a pour sa part déclaré : « Hambourg est en passe de devenir une ville modèle en matière de mobilité moderne. Nous voulons rendre nos transports urbains, sur route et sur rail, plus fiables, plus respectueux de l'environnement et plus sûrs. Nous sommes donc un bon partenaire pour la Deutsche Bahn pour mettre au point la première voie ferrée pilote d'Allemagne destinée à l'exploitation hautement automatisée du S-Bahn. »
Le Dr Roland Busch, directeur de la technologie et membre du directoire de Siemens AG, souligne quant à lui : « Le S-Bahn de Hambourg est une parfaite illustration de l’incidence positive que peut avoir la transformation digitale sur plusieurs domaines de notre vie. Les transports intelligents vont nous permettre d'augmenter le nombre d'usagers des transports publics urbains. Les opérations ferroviaires automatisées présentent de multiples avantages : un nombre considérablement plus élevé de voyageurs peuvent être transportés avec des capacités supérieures sur la même ligne ; il est en outre possible de réduire la consommation d'énergie, ainsi que les coûts pour l'exploitant, par exemple grâce à des profils de trajets optimisés. »
Le « S-Bahn digital de Hambourg » sera mis au point et testé sur le tronçon de ligne qui relie les gares de Berliner Tor et d'Aumühle. La base technique de l'exploitation hautement automatisée de la ligne est la future norme européenne de commande automatique des trains (ATO) via le système européen de contrôle des trains (ETCS) niveau 2, qui s'appuie sur la communication radio. Les quatre rames seront commandées par des signaux radio. Les données seront transmises entre les trains et le poste de commande. Un conducteur demeurera à bord de chaque rame sur le tronçon automatisé. Il interviendra dans les opérations uniquement en cas de perturbations du système ou d'irrégularités.
Toutefois, à partir de 2021, quatre rames spécialement équipées circuleront de manière entièrement automatique sur et en dehors de la voie d'évitement de la gare de Bergedorf, située approximativement entre les gares de Berliner Tor et d'Aumühle. Entre la voie d'évitement et le quai de Bergedorf et inversement, la rame fonctionnera seule sur plus de 1 000 mètres, sans personnel à son bord.
Suite au bon déroulement de la phase pilote, il est prévu de digitaliser l'ensemble du réseau S-Bahn de Hambourg. À terme, les retombées des nouvelles technologies seront particulièrement perceptibles au travers de l'augmentation de la cadence des rames sur les différents tronçons. Pour les voyageurs, cela se traduira par une amélioration substantielle de l'offre de mobilité.
Cet accord de coopération est le fruit du protocole d'accord signé l'an dernier en faveur du partenariat Smart City entre la DB et la ville hanséatique. Une étude de faisabilité conjointe acceptée d'un commun accord à l'époque sert de fondement au projet pilote du « S-Bahn digital de Hambourg ».
Notes de l'éditeur 
Vous trouverez de plus amples informations sur le S-Bahn digital de Hambourg, y compris des graphiques et des explications techniques, à l'adresse www.deutschebahn.com.
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com .
Read more
Reference Number: PR2019090565nl

Contact

Jörg Schmoll

Porte-parole du SénatVille libre et hanséatique de Hambourg

+49 (040) 42831 2243

Ellen Schramke

Relations presse Siemens Mobility

+49 (030) 386 22370

Jens-Oliver Voß

Directeur des affaires économiques, juridiques et réglementaires Deutsche Bahn

+49 (030) 297 61030