Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Simotics XP Chemstar : haut niveau de sécurité en conditions extrêmes

Simotics XP Chemstar-reeks laagspanningmotoren

La série de moteurs basse tension Simotics XP Chemstar est disponible avec plusieurs jeux d'options préconfigurées, propres à l’industrie, chacun d’entre eux étant conçu spécifiquement pour répondre aux besoins de l'industrie chimique, pétrochimique, pétrolière ou gazière.

S’appuyant sur plusieurs dizaines d'années d'expérience et de savoir-faire dans la protection contre les explosions, Siemens a conjugué sa gamme de produits classique Chemstar avec les propriétés de sa plateforme de moteur basse tension éprouvée Simotics XP. Les moteurs de la nouvelle génération sont disponibles dans une gamme de puissance comprise entre 0,25 à 500 kilowatts (kW), couvrant le spectre de protection contre l'inflammation pour les zones 1, 2, 21 et 22 dans les classes Ex db, Ex eb, Ex ec, Ex tb et Ex tc. Les moteurs possèdent une structure très robuste, qui comprend notamment une enveloppe et des platines en fonte lamellaire et un garde-ventilateur en acier. Le haut niveau de rendement (classe IE3) et la facilité de maintenance se traduisent par une réduction des coûts d'exploitation pour l'utilisateur. Plusieurs options prédéfinies, propres à l’industrie, sont disponibles, comme des revêtements spéciaux avec une protection renforcée contre la corrosion de catégorie C4, des vis et des boulons en acier inoxydable ou des extensions de garantie qui permettent d'utiliser ces moteurs dans l'industrie chimique ou pétrolière/gazière. Il est également possible de choisir librement parmi un ensemble de caractéristiques et de fonctionnalités disponibles en option, comme un courant de démarrage d'intensité réduite, un système de surveillance du moteur, des paliers renforcés ou des versions pour climat tropical, avec des enduits spéciaux jusqu'à la catégorie C5-M pour les applications offshore. La documentation standardisée est facile à configurer pour l'adapter à la fois aux projets simples et hautement complexes.
Avec sa plateforme intégrée Simotics XP pour moteurs antidéflagrants, Siemens offre une solution fiable, simple et rapide pour la mise en place d'une sécurité renforcée. Grâce au principe d'homogénéité technique qui la caractérise, la série de moteurs couvre tous les types de zones à atmosphère explosible. Les moteurs peuvent fonctionner sur secteur ou sur convertisseur de fréquence et dans différentes classes de rendement jusqu'à IE3 sans sauts dans la hauteur d'arbre, tout en assurant le respect de l'environnement et un rendement rapide du capital investi.
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com .
Read more

Contact

Stefan Rauscher

Siemens AG

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nuremberg
Allemagne

+49 (911) 895-7952