It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Press Release02 augustus 2018Digital IndustriesNürnberg
Hoog veiligheidsniveau in extreme omstandigheden: Simotics XP Chemstar
Explosiebestendige laagspanningsmotoren voor de specifieke behoeften in de chemische industrie en de olie- en gasindustrie
Aangepast systeem voor vereenvoudigde processen, gestandaardiseerde componenten en lage levenscycluskosten
Uitstekende betrouwbaarheid, zelfs in extreme omstandigheden
Simotics XP Chemstar is een specifiek systeem van Siemens voor de chemische en petrochemische industrie en voor de olie- en gasindustrie. De nieuwe laagspanningsmotoren worden aangeboden met vooraf geconfigureerde, op de industrie afgestemde optiepakketten die toegespitst zijn op de specifieke behoeften van de procesindustrie. Voordelen voor de klant zijn onder meer snelle, eenvoudige processen, gestandaardiseerde componenten en lage levenscycluskosten. Deze motoren zijn bijzonder betrouwbaar, zelfs in extreme omstandigheden en in een potentieel explosieve omgeving, en zijn exact ontworpen om aan de specifieke behoeften van de industrie te voldoen. Bijkomende voordelen zijn onder meer een snelle uitvoering van projecten, eenvoudige plaatsing van orders, gestandaardiseerde documentatie, korte leveringstijden, vereenvoudigd beheer van inventaris en reserveonderdelen, en geoptimaliseerde serviceconcepten. Explosiebestendige laagspanningsmotoren van Simotics XP Chemstar worden gebruikt in machines en toepassingen zoals pompen, compressoren, ventilatoren en extrusie-, meng- en scheidingsmachines.
Explosiebestendige laagspanningsmotoren voor de specifieke behoeften in de chemische industrie en de olie- en gasindustrie
Aangepast systeem voor vereenvoudigde processen, gestandaardiseerde componenten en lage levenscycluskosten
Uitstekende betrouwbaarheid, zelfs in extreme omstandigheden
Simotics XP Chemstar is een specifiek systeem van Siemens voor de chemische en petrochemische industrie en voor de olie- en gasindustrie. De nieuwe laagspanningsmotoren worden aangeboden met vooraf geconfigureerde, op de industrie afgestemde optiepakketten die toegespitst zijn op de specifieke behoeften van de procesindustrie. Voordelen voor de klant zijn onder meer snelle, eenvoudige processen, gestandaardiseerde componenten en lage levenscycluskosten. Deze motoren zijn bijzonder betrouwbaar, zelfs in extreme omstandigheden en in een potentieel explosieve omgeving, en zijn exact ontworpen om aan de specifieke behoeften van de industrie te voldoen. Bijkomende voordelen zijn onder meer een snelle uitvoering van projecten, eenvoudige plaatsing van orders, gestandaardiseerde documentatie, korte leveringstijden, vereenvoudigd beheer van inventaris en reserveonderdelen, en geoptimaliseerde serviceconcepten. Explosiebestendige laagspanningsmotoren van Simotics XP Chemstar worden gebruikt in machines en toepassingen zoals pompen, compressoren, ventilatoren en extrusie-, meng- en scheidingsmachines.
De Simotics XP Chemstar-reeks laagspanningmotoren is beschikbaar met een aantal vooraf geconfigureerde, op de industrie afgestemde optiepakketten, die elk specifiek zijn afgestemd op de behoeften van de chemische en petrochemische industrie en de olie- en gasindustrie.
Voortbouwend op vele tientallen jaren ervaring en expertise in explosiebeveiliging heeft Siemens zijn klassieke Chemstar-productenreeks voorzien van de eigenschappen van zijn beproefde Simotics XP-platform van laagspanningmotoren. De nieuwe generatie motoren is beschikbaar in een vermogensspectrum van 0,25 tot 500 kilowatt (kW) en een ontstekingsbeveiliging voor de zones 1, 2, 21 en 22 in Ex db, Ex eb, Ex ec, Ex tb en Ex tc. De motoren zijn bijzonder robuust ontworpen met een kast en lagerplaten in grijs gietijzer en een stalen ventilatordeksel. Het hoge rendement (klasse IE3) en het gebruiksvriendelijke ontwerp beperken de bedrijfskosten voor de gebruiker. Een aantal vooraf bepaalde, op de industrie afgestemde opties zijn beschikbaar, zoals speciale coatings met een hoge corrosiebescherming van categorie C4, roestvrijstalen schroeven en bouten en uitgebreide garantieperioden, zodat deze motoren in de chemische sector of olie- en gassector kunnen worden gebruikt. De mogelijkheid bestaat ook om vrij te kiezen voorzieningen toe te voegen, zoals een verminderde startstroom, motorbewaking, verstevigde lagers of uitvoeringen voor een tropisch klimaat met een lakafwerking tot categorie C5-M voor toepassingen op zee. De gestandaardiseerde documentatie is flexibel samengesteld voor aanpassing aan zowel eenvoudige als uiterst complexe projecten.
Met zijn geïntegreerd Simotics XP-platform voor explosiebestendige motoren biedt Siemens een betrouwbare, eenvoudige en snelle oplossing voor meer veiligheid. Met zijn technisch naadloze concept bestrijkt de motorenreeks potentieel explosieve zones van allerlei aard. Ze zijn beschikbaar voor zowel netvoeding als frequentieomvormer-voeding en in diverse rendementsklassen tot IE3 zonder hiaten in ashoogte. Bovendien hebben ze een kleine impact op het milieu en bieden een snel investeringsrendement.
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.