Heiko
Büttner, représentant du groupe DB pour l’État libre de Bavière et PDG de la
S-Bahn München : « Notre équipe de projet travaille avec nos
partenaires sur les finitions afin que les trains XXL de la S-Bahn puissent
entrer en production à temps. Les nouveaux trains établiront des normes dans
toute l'Allemagne. Pour la première fois, les trains de 200 mètres de long
de la S-Bahn seront entièrement accessibles de l'avant à l'arrière et offriront
un espace généreux et un confort à plus de 1 800 passagers. De cette
manière, nous pouvons remplacer jusqu’à 1 500 voitures en heures de
pointe par un seul train et montrer ce qu’un système ferroviaire solide peut
accomplir dans une capitale congestionnée comme Munich. »
Les nouveaux trains offriront des fonctionnalités
et des équipements de pointe : grâce aux larges portes, aux espaces
d'embarquement spacieux et à l'accessibilité complète, les passagers peuvent
monter et descendre plus rapidement et circuler plus facilement dans le train.
Cinq grands espaces polyvalents permettent également aux passagers qui
utilisent des vélos ou des poussettes de trouver rapidement un espace
approprié. Les trains offrent plus d'espace aux jambes, un éclairage qui
s'adapte automatiquement à l'heure de la journée, des ports USB, des fenêtres
qui sont spécialement traitées pour améliorer la réception des téléphones
mobiles, et de nombreuses autres fonctionnalités pour rendre le voyage
confortable et facile.. Un système de climatisation puissant garantit des
températures intérieures agréables, même en cas de températures extérieures
allant jusqu'à 45 degrés Celsius.
Plus de 160 écrans intérieurs et extérieurs
offrent un tout nouveau niveau d’information en temps réel sur l’itinéraire,
les gares et l’occupation. Les passagers savent où se trouvent les escaliers ou
les ascenseurs sur chaque quai de gare avant même de descendre du train.
Karl
Blaim, directeur financier et directeur général de Siemens Mobility : « Nous sommes ravis
de présenter le design extérieur blanc, bleu et gris des nouveaux trains de la
S-Bahn pour Munich avec le ministre des Transports Bernreiter. Le projet se
déroule comme prévu et la production débutera en 2025. Nous sommes fiers que
les passagers de Munich et des régions environnantes puissent à l’avenir
voyager dans des trains confortables et ultramodernes, particulièrement fiables
et à l’épreuve du temps grâce à la technologie ferroviaire de Siemens,
également chez nous ici en Bavière. »
Les nouveaux trains de la S-Bahn de Munich se
distinguent par leurs coûts de cycle de vie optimisés grâce à une efficacité
énergétique maximale, une disponibilité de 100 %, des coûts d'entretien minimisés,
une capacité de réseau maximisée et un confort et une commodité inégalés pour
les passagers. Pour ce faire, les trains disposent d'un grand nombre de
composants redondants et sont équipés du système d'analyse et de maintenance
Railigent X, qui fait partie de Siemens Xcelerator, la plateforme commerciale
numérique ouverte. Grâce à l'automatisation et à l'intelligence artificielle,
le système assure la plus grande disponibilité possible des trains.
Les nouveaux trains seront également équipés du
système européen de contrôle des trains (ETCS) moderne et seront capables de
conduire de manière hautement automatisée avec un système de conduite
automatique des trains (ATO).