Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Mobility présente Signaling X et les prochains services ferroviaires à l'InnoTrans 2024

« Lors de la dernière InnoTrans, nous avons présenté Siemens Xcelerator, Railigent X pour la maintenance basée sur l'IA, et notre Mobility Software Suite X pour des déplacements intermodaux sans heurts. Nous avons promis de continuer à rendre les logiciels plus modulaires, de créer des API normalisées et de poursuivre le développement des logiciels dans le cloud. Aujourd'hui, nous sommes fiers de lancer notre toute nouvelle suite Signaling X pour mener les systèmes de signalisation et de contrôle ferroviaires vers l'avenir numérique. Signaling X intégrera différents systèmes de signalisation dans une plateforme dans un cloud et ouvrira leurs interfaces à d'autres fonctionnalités », a déclaré Michael Peter, PDG de Siemens Mobility. « Nous présentons également les avancées de notre portefeuille de services ferroviaires de pointe avec de nouvelles fonctionnalités Railigent X et des technologies d'inspection visuelle et d'inspection mobile entièrement automatisées. Ces innovations permettront d'augmenter la capacité et de rendre les opérations, la maintenance et l’entretien plus efficaces. »

Signaling X – un cloud pour tous les systèmes de signalisation

Signaling X permet de contrôler et d'exploiter de manière transparente les applications et les systèmes de signalisation des lignes principales et des transports en commun à partir d'un centre de données de signalisation centralisé, alimenté par du matériel standard. Ce centre de données permet également de gérer les applications Siemens Mobility, qu'elles soient ou non critiques pour la sécurité, grâce à des API normalisées, et d'ouvrir des interfaces avec des systèmes de diagnostic et d'optimisation tels que les systèmes de planification des trains (TPS) dans un seul et même environnement cloud. Ainsi, les opérateurs ferroviaires peuvent optimiser les opérations ferroviaires et les gérer de manière plus intelligente grâce à l'interaction de nos différentes applications de signalisation. 
Signaling X utilise le « Distributed Smart Safe Système (DS3) », introduit par Siemens Mobility en 2020. La plateforme de sécurité évolutive DS3 sert d'élément de base, car elle permet d'exécuter des applications de sécurité dans un environnement cybersécurisé dans le cloud. L'intégration garantit le plus haut niveau de disponibilité en tirant parti de la géoredondance. Il permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle jusqu'à 20 %, de réaliser des économies d'énergie jusqu'à 30 % en interaction avec l'ATO sur l'ETCS et de réduire les temps d'attente possibles sur les réseaux de grandes lignes et de transport en commun. Le DS3 a été mis en œuvre avec succès en Autriche et en Espagne et a récemment été attribué à la Finlande. 
« Avec Signaling X, nous centralisons toutes les données de l'infrastructure ferroviaire du trafic longue distance, interurbain et urbain dans un centre de données de signalisation indépendant du matériel et basé sur l'informatique dans le cloud. Les opérateurs ferroviaires bénéficient ainsi d'améliorations opérationnelles significatives et d'une flexibilité inégalée grâce à la virtualisation et à la géoredondance. Les clients peuvent s'attendre à une augmentation substantielle de leur efficacité opérationnelle grâce à la réduction des dépenses d'installation, à la consolidation des sites d'exploitation et à la rationalisation des activités de maintenance », a déclaré Andre Rodenbeck, PDG de Rail Infrastructure chez Siemens Mobility.

Railigent X fait de la disponibilité du système à 100 % une réalité 

Siemens Mobility Customer Services présentera des innovations pour les opérateurs ferroviaires et les responsables de la maintenance à l'occasion de l'InnoTrans 2024. Avec les nouveaux ajouts à Railigent X, l'entreprise fait progresser la numérisation de bout en bout de la maintenance des trains. Le nouveau portefeuille Railigent X permet désormais aux opérateurs, au personnel de maintenance et aux propriétaires d'actifs de choisir exactement les applications et les services qui correspondent à leur stratégie numérique. Par exemple, ils peuvent utiliser des applications Railigent X complètes ou s'appuyer sur leurs propres applications et intégrer de manière sélective les algorithmes Railigent X via des API. Railigent X peut ainsi traiter les tâches de service de manière encore plus efficace et mieux les intégrer dans les processus opérationnels. De plus, la numérisation et l'automatisation permettent de repenser complètement le processus d'inspection des véhicules de nos clients.
« Les clients peuvent attendre encore plus de Railigent X, qui répondra à leurs besoins spécifiques et leur donnera une flexibilité inégalée pour améliorer la disponibilité de leur flotte en fonction de leurs besoins », déclare Elmar Zeiler, PDG de Customers Services chez Siemens Mobility. « La disponibilité à 100 % des systèmes n'est plus un rêve, c'est une attente, et nous sommes heureux de pouvoir la satisfaire grâce à Railigent X. »

Inspection visuelle entièrement automatisée des véhicules

Aujourd'hui déjà, les mesures spécifiques des profils de roues, des freins et des pantographes sont effectuées de manière automatisée. L'usure, les anomalies ou les erreurs sont détectées à l'aide de modèles d'intelligence artificielle et affichées dans Railigent X. À l'avenir, ce processus sera davantage automatisé en vue d'une inspection visuelle entièrement automatisée des véhicules. Les véhicules seront scannés par des caméras avant d'entrer dans le dépôt. Les images seront analysées à l'aide de la technologie de l'intelligence artificielle. Cela permettra d'évaluer automatiquement jusqu'à 100 % de la surface du véhicule afin de détecter les graffitis ou les dommages techniques, par exemple. Siemens Mobility présentera à l'occasion de l'InnoTrans un premier cas de démonstration du Rail Service Center de Dortmund, axé sur l'inspection du toit du train et de ses équipements. Les capacités des dépôts peuvent ainsi être planifiées et utilisées plus efficacement, ce qui permet d'entretenir davantage de véhicules ferroviaires. 

Inspection mobile

Avec Mobile Inspection, Siemens Mobility introduit une nouvelle offre de service future, qui permet l'inspection des véhicules ferroviaires sur les voies de garage en dehors des dépôts et constitue un complément idéal aux offres de service du réseau de dépôts de l'entreprise. Des outils mobiles spécialement conçus, utilisant la robotique et la réalité augmentée, sont utilisés pour inspecter entièrement le toit et le châssis des véhicules à l'aide de caméras. Les stands de fosse et de toit ne sont plus nécessaires. Par conséquent, il n'est plus nécessaire de transférer une locomotive dans un atelier, car une équipe de service mobile peut effectuer l'inspection sur une voie de garage appropriée à l'extérieur du dépôt. Les petites tâches d'entretien peuvent également être effectuées sur place. Cette solution augmente la disponibilité des véhicules et soulage l'infrastructure du dépôt. Les opérateurs ferroviaires bénéficieront d'une réduction des visites au dépôt, ce qui permettra une plus grande disponibilité des véhicules pour l'exploitation. L'inspection mobile sera d'abord testée avec les partenaires intéressés en Allemagne, avant d'être étendue à d'autres projets de maintenance dans le monde.
Siemens Mobility est une société gérée séparément par Siemens AG. En tant que leader dans le domaine des solutions de transport intelligentes depuis plus de 175 ans, Siemens Mobility innove constamment son portefeuille. Ses domaines de compétences sont le matériel roulant, l'automatisation et l'électrification ferroviaires, un portefeuille complet de logiciels, des systèmes clés en main ainsi que des services correspondants. Grâce à ses produits et solutions numériques, Siemens Mobility permet aux opérateurs de mobilité du monde entier de rendre l'infrastructure intelligente, d'augmenter la valeur de manière durable tout au long du cycle de vie, d'améliorer l'expérience des passagers et de garantir la disponibilité. Au cours de l'exercice 2023, qui s'est achevé le 30 septembre 2023, Siemens Mobility a enregistré un chiffre d'affaires de 10,5 milliards d'euros et employait environ 39 800 personnes dans le monde. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.siemens.com/mobility.
Read more

Contact

Claas Belling

Siemens Mobility

+49 173 690 15 86

Moritz Krause

Siemens Mobility

+49 162 3480575