Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse02 February 2024Digital IndustriesHuizingen
Le spécialiste de l'IoT Allorado sort gagnant du Best Application Contest de Siemens
Programmation standardisée, Industrial Edge, connectivité
cloud, virtualisation poussée, simulation avec SIMIT ou des jumeaux numériques
de pointe… Autant de technologies qui semblaient encore futuristes il y a cinq
ans, mais qui sont aujourd'hui devenues réalité et qui ont un impact
considérable sur l'industrie et le progrès technologique. La numérisation et
l'automatisation constituaient dès lors le thème principal du Best Application
Contest.
« Avec le Best Application Contest, nous voulons
démontrer qu’en tant qu’acteur technologique, nous joignons le geste à la
parole et que nos solutions apportent une grande plus-value dans la pratique et
ce, dans des secteurs variés », déclare Thierry Van Eeckhout, Senior Vice-President et Head of
Siemens Digital Industries Belgique. « Les avantages de la
numérisation et de l’automatisation sont omniprésents : conception d’un
produit, (planification de la) production, ingénierie d’un projet, jusqu’à
l’entretien et au service. Par le biais du Best Application Contest, nous
voulons en outre découvrir comment nos clients et leurs clients finaux
récoltent de manière innovante les fruits de l’automatisation. »
SIMATIC IOT2050
Cette année, Allorado est sorti vainqueur. La start-up existe depuis à peine un an et ne propose qu’un seul produit, la passerelle Allorado, qui transpose la communication (longue distance) LoRa en entrée lisible. « Il existe des centaines d'entreprises qui fabriquent des capteurs et tous ces capteurs parlent leur propre langue », témoigne Bram Roelandts, co-fondateur d'Allorado. « Notre passerelle convertit les payloads en télégrammes que d’autres installations, basées par exemple sur KNX, BACnet, Modbus, peuvent comprendre. » Pour ce faire, nous utilisons un réseau de transmission longue distance LoRa avec une faible consommation électrique. Contrairement aux câbles coûteux ou à une connexion Wi-Fi qui consomme beaucoup d’énergie, il est donc idéal pour les applications IoT. »
Cette année, Allorado est sorti vainqueur. La start-up existe depuis à peine un an et ne propose qu’un seul produit, la passerelle Allorado, qui transpose la communication (longue distance) LoRa en entrée lisible. « Il existe des centaines d'entreprises qui fabriquent des capteurs et tous ces capteurs parlent leur propre langue », témoigne Bram Roelandts, co-fondateur d'Allorado. « Notre passerelle convertit les payloads en télégrammes que d’autres installations, basées par exemple sur KNX, BACnet, Modbus, peuvent comprendre. » Pour ce faire, nous utilisons un réseau de transmission longue distance LoRa avec une faible consommation électrique. Contrairement aux câbles coûteux ou à une connexion Wi-Fi qui consomme beaucoup d’énergie, il est donc idéal pour les applications IoT. »
Allorado a construit la passerelle avec la SIMATIC IOT
2050 de Siemens. « La SIMATIC IOT 2050 est fiable et très intéressante car
Siemens permet de la reprendre entièrement. En tant que développeurs, nous
avons également beaucoup apprécié le soutien de Siemens et, grâce à eux, nous
pouvons immédiatement déployer notre produit dans le monde entier. Nous voulons
devenir l’iPhone de l’univers LoRa. « Cette passerelle est une étape
importante pour arriver à une production et des bâtiments plus efficaces. Si
nous pouvons les rapprocher un peu plus, notre mission sera réussie. » Ce
prix est un grand honneur pour Allorado en tant que jeune acteur, une
reconnaissance pour notre solution et la preuve que nous sommes déjà sur la
bonne voie. »
SIMOVE et TIA Portal
Les médailles d’argent et de bronze ont été décernées, respectivement, à AVT Europe et CDC Automatisatie. AVT Europe, spécialisée dans les AGV heavy-load (Automated Guided Vehicles) a développé l’Automaatje, un AGV capable de transporter des tomates du centre de tri jusqu’à la criée sans les abîmer et qui tourne sur SIMOVE, la plateforme ouverte AGV de Siemens.
Les médailles d’argent et de bronze ont été décernées, respectivement, à AVT Europe et CDC Automatisatie. AVT Europe, spécialisée dans les AGV heavy-load (Automated Guided Vehicles) a développé l’Automaatje, un AGV capable de transporter des tomates du centre de tri jusqu’à la criée sans les abîmer et qui tourne sur SIMOVE, la plateforme ouverte AGV de Siemens.
Sur la base de l'API TIA Openness de Siemens, CDC
Automatisatie, qui soutient les constructeurs de machines dans la conception et
la programmation électriques, a développé un outil leur permettant
d'automatiser le lancement de nouveaux projets. L'outil crée lui-même le projet
dans TIA Portal et importe automatiquement les blocs de base, dont PLC, les
drives et IHM, et il les relie de manière logique. Ce qui durait auparavant une
demi-journée ne prend plus que trois minutes, ce qui permet à CDC de fournir un
travail meilleur et moins cher et de miser encore plus sur la facilité
d’utilisation.
2200 votes
L’édition 2023-2024 du Best Application Contest a connu un franc succès. Cette année, treize projets ont été introduits, allant de la culture plus efficace des champignons à la récupération de la chaleur solaire, en passant par la commercialisation plus rapide de médicaments. « Ce sont autant de success-stories remarquables et la participation a été immense. Les différents candidats se sont adressés à leur propre base via des canaux en ligne et ont ainsi recueilli au total plus de 2200 votes. Cela prouve le succès grandissant du Best Application Contest et le fait que la qualité et l’impact de notre portefeuille de produits résonnent auprès du grand public en général et du monde industriel en particulier », conclut Thierry Van Eeckhout.
L’édition 2023-2024 du Best Application Contest a connu un franc succès. Cette année, treize projets ont été introduits, allant de la culture plus efficace des champignons à la récupération de la chaleur solaire, en passant par la commercialisation plus rapide de médicaments. « Ce sont autant de success-stories remarquables et la participation a été immense. Les différents candidats se sont adressés à leur propre base via des canaux en ligne et ont ainsi recueilli au total plus de 2200 votes. Cela prouve le succès grandissant du Best Application Contest et le fait que la qualité et l’impact de notre portefeuille de produits résonnent auprès du grand public en général et du monde industriel en particulier », conclut Thierry Van Eeckhout.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Digital Industries (DI) est un leader dans le domaine de l'innovation appliquée à l'automatisation et la digitalisation. Collaborant étroitement avec ses partenaires et ses clients, DI dynamise la transformation digitale dans les secteurs de la production manufacturière et des procédés. Avec son portefeuille Digital Enterprise, DI offre aux entreprises de toutes tailles un programme complet de produits, de solutions et de services pour intégrer et digitaliser l'ensemble de la chaîne de valeur. Optimisé pour les besoins spécifiques à chaque industrie, le portefeuille unique de DI aide les clients à améliorer la productivité et la flexibilité. DI ajoute en permanence des innovations à son portefeuille pour intégrer les technologies de pointe du futur. Siemens Digital Industries, dont le siège mondial se trouve à Nuremberg, en Allemagne, emploie environ 76.000 personnes dans le monde.