Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse17 October 2022Siemens MobilityMunich
Siemens Mobility fournira la signalisation CBTC pour le premier système de métro sans conducteur de Kaohsiung, à Taiwan
« Nous
sommes ravis d'avoir l'opportunité de proposer notre technologie, la meilleure
de sa catégorie. Elle contribuera à améliorer l'infrastructure et la durabilité
du métro de Kaohsiung. Nos solutions de signalisation digitalisées et
automatisées permettront à cette ligne de fonctionner tout en améliorant la ponctualité,
la disponibilité et l'expérience passagers. Cela permettra également de réduire
le matériel utilisé le long des voies, ce qui rendra le système plus fiable et
facilitera la maintenance », a déclaré Andre Rodenbeck, CEO de Rail
Infrastructure chez Siemens Mobility. « Cet important projet s'appuie sur
notre position de leader dans la fourniture de systèmes de signalisation
automatisés et renforce notre présence croissante à Taïwan. »
Avec
une population d'environ 2,72 millions d'habitants, Kaohsiung est la
troisième région la plus peuplée de Taïwan et le centre économique du sud de
l’île. La nouvelle Ligne Jaune de Kaohsiung comprendra 22 stations de
métro et une station surélevée. Le tracé de 22,8 km sera interconnecté
avec le réseau de métro existant. Une fois achevée, la Ligne Jaune constituera
un système de transport public durable, sûr et très fiable, reliant six
quartiers importants, des universités et des écoles. Cette ligne desservira à
terme plus de 40 % de la population de la ville.
La
première phase d’exploitation, prévue pour décembre 2030, concernera dans un
premier temps 13 stations et un dépôt. La mise en service de l'ensemble du
parcours est prévue pour janvier 2034. La Ligne Jaune offrira une
correspondance pratique avec les lignes Rouge et Orange existantes de Kaohsiung,
qui ont été livrées précédemment par Siemens Mobility et mises en service en
2008.
La
solution CBTC Trainguard MT de Siemens Mobility est le système de contrôle
automatique des trains le plus largement déployé dans le monde et est utilisé
par de nombreux opérateurs, notamment à Paris, Pékin, New York, Londres, Hong
Kong et Buenos Aires.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Mobility est une entreprise de Siemens AG dotée d'une gestion autonome. Leader des solutions de transport depuis plus de 160 ans, Siemens Mobility innove en permanence dans ses activités de base que sont le matériel roulant, l'automatisation ferroviaire et l’électrification des réseaux, les systèmes clés en main, les systèmes intelligents de gestion du trafic et les services associés. Grâce à la digitalisation, Siemens Mobility permet aux opérateurs de mobilité dans le monde de rendre les infrastructures intelligentes, d'augmenter la durabilité tout au long du cycle de vie, d’améliorer l’expérience voyageur et de garantir la disponibilité. Pour l’exercice fiscal 2021 (clos le 30 septembre 2021), Siemens Mobility a généré un chiffre d'affaires de 9,2 milliards d’euros avec près de 39 500 employés dans le monde. Pour en savoir plus :
www.siemens.com/mobility.