Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse25 August 2021Smart InfrastructureZoug
La nouvelle gamme d’agents extincteurs naturels de Siemens protège la continuité des activités dans les zones critiques
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:2b87ee84-e1b4-49a2-8710-79ed51b542a3/width:1024/HQSIPR202107216260-Sinorix-NXN.jpg)
Sinorix NXN
Une gamme respectueuse de l'environnement et durable
Les nouveaux agents extincteurs de la gamme Sinorix NXN sont inertes et ne créent pas de réactions ou de sous-produits nocifs au contact du feu. Même en cas d'incident, les agents extincteurs libérés ne laissent aucun résidu à nettoyer ou à éliminer et contribuent ainsi à une reprise rapide des activités. Les agents d’extinction inertes s’accompagnent de faibles propriétés de conductivité électrique, de sorte qu'ils se prêtent idéalement à toute application où la protection d’une infrastructure critique est importante. L’azote offre d'excellentes propriétés d'extinction des feux des classes A (solides), B (liquides inflammables) et C (gaz inflammables), l'argon étant quant à lui parfaitement adapté aux feux de classe D (feux de métaux).
Les nouveaux agents extincteurs naturels Sinorix NXN n’appauvrissent pas la couche d'ozone (PACO nul) et ne sont pas soumis aux restrictions réglementaires ou à un programme d’élimination progressive. De plus, les produits d'extinction respectent les normes et directives EN et s’accompagnent des certifications appropriées, dont celles du VdS et du CNPP pour la garantie de durabilité de la solution d'extinction.
Nouveau concept de design
La nouvelle technologie ADV (Advanced Double Actuation Valve) de Siemens permet de réduire les coûts et d'augmenter l'efficacité sur tout le cycle de vie d'un système d'extinction d'incendie. La gamme de produits a été simplifiée en introduisant des composants multi-usages que se partagent tous les types d'agents extincteurs. De plus, un seul type d'actionneur pneumatique est désormais utilisé pour toutes les plages de pression (8 à 360 bar) et un seul type de bouchon de protection est utilisé pour l'actionnement électrique et pneumatique. Le processus de conception est dès lors plus flexible et efficace (les calculs de nouvelles configurations sont par exemple effectués plus rapidement). Grâce à la technologie ADV, le remplacement des bouteilles ainsi que le temps nécessaire à l'installation ont été considérablement améliorés. Désormais, les utilisateurs peuvent plus facilement installer et entretenir un système d'extinction, le tout beaucoup plus rapidement.
Prise en charge du cycle de vie des bâtiments
En plus de sa présence locale, Siemens exploite également un centre de compétences à Vienne ainsi qu’un centre d'essais en Suisse, où de nouvelles solutions d'extinction spéciales sont testées et améliorées. Ces installations fournissent une expérience spécialisée pour de nouvelles applications très exigeantes. Siemens prend également en charge le cycle de vie complet des bâtiments avec les derniers outils digitaux, dont les textes de spécifications, les données BIM ainsi que des outils en ligne pour la sélection, la configuration et la commande des produits. L'accès à l'expérience, au savoir-faire et aux compétences de Siemens en matière de conception évite la suringénierie et minimise les coûts du projet tout en augmentant la sécurité anti-incendie.
Les nouveaux systèmes d'extinction Sinorix NXN sont développés pour pouvoir être facilement intégrés dans des solutions de sécurité incendie complètes, incluant la détection des feux et l'évacuation, afin d’augmenter la sécurité et de réduire les risques. Cette intégration optimise également la gestion des installations en permettant la mise en œuvre de services digitaux basés dans le cloud, qui réduisent considérablement les coûts d'exploitation et de maintenance.
La nouvelle gamme Sinorix NXN est actuellement disponible en Europe et sera lancée dans le reste du monde à une date ultérieure.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce à un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète : SI crée des environnements intelligents qui préservent les ressources. Le siège international de Siemens Smart Infrastructure est situé à Zoug, en Suisse. Au 30 septembre 2020, SI employait quelque 69 600 personnes dans le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique dont l’activité est ciblée sur les secteurs de l’industrie, des infrastructures, du transport et de la santé. Usines éco-efficientes, chaînes logistiques résilientes, bâtiments et réseaux électriques intelligents, matériel ferroviaire confortable à faibles émissions et médecine de pointe : l’entreprise crée des technologies offrant une réelle valeur ajoutée à ses clients. En œuvrant à la convergence du monde numérique et du monde réel, Siemens permet à ses clients de transformer les secteurs et les marchés sur lesquels ils opèrent, contribuant ainsi à améliorer le quotidien de milliards d’individus dans le monde. Fournisseur de premier plan de technologies médicales, Siemens Healthineers, filiale cotée en bourse dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, contribue à façonner la santé de demain. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la production d’énergie. Au titre de l’exercice 2022, clos le 30 septembre 2022, le groupe Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 72,0 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 4,4 milliards d’euros. Au 30 septembre 2022, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 311 000 salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com.